主题:ISO5852S-Q1、
工具/软件:
您好、
我在其中一个项目中使用几个 UCC14141-Q1 为 ISO5852S-Q1 驱动器供电。
那么我有 3 个具有相同配置的 PCB。
驱动器原理图: 
栅极驱动器电源原理图:(L8:LPS4018-223MRC ) 
问题是:
1.在两个 PCB 上、UCC14141-Q1 会产生可闻噪声、而 UCC14141-Q1 的 VIN 引脚上的电压看起来像是电路中存在一些谐振: 
P12V0 上的电压如下所示: 
我增加了一个 10uF(红色)、因为它帮助了第三个 PCB(在第 2 点中介绍)、但没有任何变化。
2.在一个不能自己发出声音的 PCB 中, VIN 引脚上的电压看起来不像正弦和脉冲更多。 在 L8 扼流圈后添加一个 10uF 电容器(红色)可以完全提高输入电压、PCB 不会发出声音并正常工作。
在此处推荐的 UCC14141-Q1 电源上使用了一个输入滤波器:
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324138/ucc14141-q1-emc-issue-advise?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=UCC14141-Q1%2525252525252520emc%2525252525252520issue#
我们不知道什么会导致这种随机行为。 你有什么建议吗?