工具/软件:
您好的团队、
我的客户一直在评估 TPS1HTC30-Q1、对 LATCH 引脚有疑问。 请问两次过渡需要多长时间?
1.从 LATCH 引脚到闭锁的持续时间为高电平
2.从 LATCH 引脚到自动重试的持续时间为低电平
此致、
山本俊介
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好的团队、
我的客户一直在评估 TPS1HTC30-Q1、对 LATCH 引脚有疑问。 请问两次过渡需要多长时间?
1.从 LATCH 引脚到闭锁的持续时间为高电平
2.从 LATCH 引脚到自动重试的持续时间为低电平
此致、
山本俊介
尊敬的 Rishika-San:
感谢您的答复。 我了解了启动引脚如何影响 TPS1HTC30-Q1 的运行。
在客户的用例中、发送到 LATCH 引脚的信号和发送到 EN 引脚的信号是同步的。 是否可以向 LATCH 引脚和 EN 引脚输入相同的信号?
在过流情况消除后、LATCH 引脚变为低电平、并且在数据表图 8-11 中的条件 3 期间输出变为正常之间是否存在延迟? 我的客户想知道下图中红线附近的延迟。
此致、
山本俊介
尊敬的 Shunsuke:
您可以通过同一电源控制 EN/LATCH、但这意味着两者都是高电平或都是低电平、因此当 EN 为高电平时、器件无法在达到热关断时自动重试(如果 LATCH 悬空,那么它将自动重试,因为它具有内部下拉电阻) 。 但是、如果客户只想要闭锁行为、那没关系。 红线是、这不是消除的过流条件、而是由用户切换 LATCH;这表明器件在达到热关断后锁闭、并且仅在切换 LATCH 或 EN 后才会重新启动。 请参阅以下内容。

过流情况不会影响锁存所发生的情况。 LATCH 保持其配置方式。
此致、
Rishika Patel