This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2HB35-Q1:限流阈值

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2HB35-Q1, TPS2HB16-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523284/tps2hb35-q1-current-limited-threshold

器件型号:TPS2HB35-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TPS2HB16-Q1

工具/软件:

您好的团队、

根据数据表、如果 ILIMx 引脚悬空、则器件将设置为默认的内部电流限制阈值 36A。 但是、在客户的实际测试中、当  ILIMx 引脚悬空时、 芯片直接损坏。 (“自动重试“模式)

客户多做了以下测试:

1.当 RLIMX=3K Ω 时, 芯片被直接损坏。  

2.当 RLIMx=3.9K Ω 且 ICL = KCL/RILIM=36A 时、 芯片 不会损坏。

您可以帮助检查以下问题吗? 谢谢!

1.当 ILIMx 引脚悬空时、TPS2HB35-Q1 断开连接是否正常? 这似乎与 数据表中所述的不同。  

2.在 RLIMx=3.9k Ω?下、TPS2HB35-Q1 是否能够长时间可靠运行

3.如果客户使用锁存模式,是否会有任何改善?

此致、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivy:

    ILIM 引脚上是否存在任何寄生或其他电容? 这可能会导致 ILIM 跳变时间延迟。

    客户测试如何短接至 GND? 它们是具有 AEC Q100-012 设置、还是只是通过电缆将器件短接至 GND?

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VBB=24.5V  已连接输出电容器、1000uF 。  MCU 激活通道。 结果是 HSD 出现故障:HSD 的输入和输出直接短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liang:

    客户能否进行 2 处修改:

    1.将 10k GND 电阻更改为 4.7K。

    在输出端添加一个 220nF 电容器以提供瞬态支持。 这将在快速接地短路事件期间快速向输出提供电流并防止 ESD 事件。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1220nF 始终存在、Ω

    到 4.7k 后、仍然存在一些故障。 无法保护

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 ILIMx 引脚不能悬空、  

    数据集 推荐电阻 :5K~25K

    不过

    140 / 36 = 3.89kΩ   OK????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liang:

    如果 ILIM 电阻超出 5k 至 25k、器件将默认为 36A 电流限制、这不受最小/最大限值的限制。

    请使用 5k Ω 至 25k Ω 范围内的限流电阻、如果需要更高的最大电流限制、请使用 TPS2HB16-Q1。

    谢谢、

    Patrick