This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 轻负载时出现压降问题

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25148-Q1, LM25148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519031/trouble-with-voltage-dropout-at-light-loads

器件型号:LM25148-Q1

工具/软件:

/resized-image/__size/1227x460/__key/communityserver-discussions-components-files/196/4617.Screenshot-2025_2D00_05_2D00_26-195429.png

我使用 Powerbench Designer 设计了一个采用 LM25148-Q1 的降压转换器(随附了原理图)。 设计人员认为、额定电流为 15A、但即使在 5A 下、压降也是如此。 以下是黄色的示波器输出 Vout 和蓝色的 SW。 请帮助!

/resized-image/__size/838x503/__key/communityserver-discussions-components-files/196/2068.DS1Z_5F00_QuickPrint2.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

    您能否重新发送您的示意图、您所附的图片非常模糊、不可读。

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2110.sch.pdf

    这是一个很好的例子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

    您还能否填写产品页面上的快速入门设计工具并将其连同 PCB 每一层的屏幕截图一起发送? 确保我获得所有必要的信息。

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Dino ,关于延迟回复的道歉这里是设计工具的输出和布局. 此外、您还拥有负载电路的完整原理图。 目的是驱动电磁体。 有两个 LM25148,两者都有相同的问题。 一种是驱动负载、另一种是驱动 CM5 模块。

    设计工具:
    webench.ti.com/.../SDP.cgi  

    布局:
    e2e.ti.com/.../single_2D00_board_2D00_quantum_2D00_computer_2D00_just_2D00_power.pdf

    原理图:
    e2e.ti.com/.../0447.single_2D00_board_2D00_quantum_2D00_computer_2D00_just_2D00_power.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

    查看原理图、您使用的是 7m Ω 的分流电阻、这相当于大约 8.5A 的峰值电流限制、这就是原因。 如果您需要该器件的 15A 输出、则需要使用较小的分流电阻器。 我建议在此使用 3m Ω 电阻、这将是 20A 的峰值电流限制。 这与 Webench 建议的值相同。  

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dino、

    我也注意到、我将分流电阻更改为 2m Ω、仍然看到相同的结果。 此外、即使是 5A 负载也会导致压降

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发送一些显示 VIN、VOUT、SW 和电感器电流的波形? 在较低负载下、当它运行良好时、再次在较高负载下、您可以看到它达到最大值。

    谢谢、

    Dino