This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:全桥次级侧整流

Guru**** 2395275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523238/ucd3138a-full-bridge-secondary-side-rectification

器件型号:UCD3138A

工具/软件:

您好:

我曾考虑将 UCD3138A 用于双有源电桥拓扑或 在输出端具有全桥整流的半桥 LLC(尚未决定是哪一个)。 我的问题是 UCD3138A 是否支持这些拓扑? 似乎所有可用的 参考设计都 侧重于在次级侧具有中心抽头变压器的拓扑。 因此、我当时检查了是否存在一些阻止这些拓扑的基本硬件限制?

谢谢


Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    我明天会作出回应。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    UCD3138x 没有基本的硬件限制来控制这些拓扑。  

    PMP23340UCD 是一种 FB-LLC、而不是 HB-LLC。 但是、它确实在次级侧展示了全桥整流。 因此、可以使用 UCD3138x 进行具有全桥整流功能的 HB-LLC。

    虽然理论上可以在双有源电桥 (DAB) 拓扑中使用 UCD3138x、但我们目前没有任何示例。 所有 TI 示例都使用 C2x MCU。 由于兴趣日益增加、我们将来可能会有新的例子。

    下面提供了一些可能会有所帮助的更多 E2E 链接

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你能回到我身边!

    我认为 PMP23340 不具有 FB 整流。 这仍然使用分离绕组变压器。 但是、我看到了它如何轻松扩展到 FB。

    在一个略有不同的主题上、我对 UCD3138A 做了一些进一步调查、并考察了 Code Composer Studio 支持和示例代码。 最新版本的 CCS 似乎不支持它(撰写本文时为 20.2)。没有可直接导入的示例项目、很难正确编译代码。  这是否表示此产品的支持已结束? 是否希望所有数字电源控制的开发方向更朝向 C2000?  

    再次感谢!

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    我知道、您是否希望次级整流更像下面的原理图? UCD3138A 还应该能够控制此拓扑。  

    UCD3138A 固件是在较旧的 CCS 版本期间开发的、不是为较新的基于 Theia 的 CCS 开发的。 我个人使用 CCS v12、建议客户继续使用较旧的 CCS 版本 (CCS v6 - v12)。 但是、我们听说过客户反馈、他们将基于 Theia 的 CCS v20+与 UCD3138A 配套使用、所以没有任何问题。 您在哪里听说固件移植到 CCS v20+很困难?

    德州仪器将重新投资 UCD3138x 产品、并将在不久的将来(2026 年时间范围)推出一款专门用于 CCS v20+的全新出色产品。 请联系您当地的现场应用工程师 (FAE)、了解我们的最新产品路线图和时间线。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、完全是该拓扑。

    提供支持。 我试过,这不是最顺利的旅程。 不过,我最终还是成功地把它编译好了 主要是问题所在的是 BIDIR 固件示例。 HBLC 示例更加平滑。 将 5.2.9 编译器安装到 CCS 20 中、从编译中排除了一些重复的链接器文件、编译就可以了。  

    关于这个领域的新产品的激动人心的新闻! 我会联系一下、看看我能得到什么信息。

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    感谢您对 BIDIR 的反馈。 我听说客户成功地将其他拓扑移植到 CCSv20+、例如 HSFB 和 PSFB、这就是我想提出的原因。 我将关闭该主题。

    此致、

    Jonathan Wong