This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952:空载时的非零电流读数(约为 15mA)

Guru**** 2397815 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525436/bq76952-bq76952-non-zero-current-reading-approx-15ma-with-no-load

器件型号:BQ76952

工具/软件:

您好、

我将在 BMS 设计中将 BQ76952 与配合使用  0.5mΩ 电流检测分流器 推荐的 100Ω 串联电阻器/100nF  差分滤波电容器 SRP/SRN 引脚上。

我观察到的电流读数一致、约为 15mA 连接到 BQ76952 的 AFE 时、需要为这些系统选择一个足够的系统。

您能否深入介绍这种非零电流读数的潜在原因?

  • 考虑的是小静态电流读数(例如 15mA) 正常或预期 BQ76952 内部电流检测失调或本底噪声的系统行为?
  • 常见的原因 原因 需要测量此类失调电压、以及如何测量 诊断/缓解 是吗? (例如电路板漏电,校准,内部失调电压,ADC 噪声)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michelle:

    是、这似乎是 0.5m Ω 检测电阻的预期读数、因为器件的失调电压为~7.6uV (1LSB)。 因此、当没有电流流过检测电阻时、您会将~Ω 15.2mA 视为电流读数。

    请参阅数据表的第 7.15 节。

    有关进一步说明、请参阅该主题。

    此致、
    Abhijith