请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 工具/软件:
您好、
我将在 BMS 设计中将 BQ76952 与配合使用 0.5mΩ 电流检测分流器 推荐的 100Ω 串联电阻器/100nF 差分滤波电容器 SRP/SRN 引脚上。
我观察到的电流读数一致、约为 15mA 连接到 BQ76952 的 AFE 时、需要为这些系统选择一个足够的系统。
您能否深入介绍这种非零电流读数的潜在原因?
- 考虑的是小静态电流读数(例如 15mA) 正常或预期 BQ76952 内部电流检测失调或本底噪声的系统行为?
- 常见的原因 原因 需要测量此类失调电压、以及如何测量 诊断/缓解 是吗? (例如电路板漏电,校准,内部失调电压,ADC 噪声)