主题中讨论的其他器件: BQ24040、 BQ25185
工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我使用了 BQ25170 电池充电器来支持 1S Lipo 电池。 电池电压大于 3V 时工作正常。 它在充电阶段正常工作。
当蓄电池处于放电模式(即 0 伏)时(从 PCM 切断)。 BQ25170 无法充电。 它显示 IC 的 VOUT 引脚上为 1.4V。
奇怪的行为 — 如果我在每次开始充电的第 4 次尝试的第 3 次插入 USB 电缆多次。
还附上了原理图以供参考。

期待这种情况的根本原因和解决方案。
此致、
Hitesh