This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170:无法为放电的电池充电

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25170, BQ24040, BQ25185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509803/bq25170-not-able-to-charge-the-discharged-battery

器件型号:BQ25170
主题中讨论的其他器件: BQ24040BQ25185

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我使用了 BQ25170 电池充电器来支持 1S Lipo 电池。 电池电压大于 3V 时工作正常。 它在充电阶段正常工作。

当蓄电池处于放电模式(即 0 伏)时(从 PCM 切断)。 BQ25170 无法充电。 它显示 IC 的 VOUT 引脚上为 1.4V。

奇怪的行为 — 如果我在每次开始充电的第 4 次尝试的第 3 次插入 USB 电缆多次。

还附上了原理图以供参考。

期待这种情况的根本原因和解决方案。

此致、

Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hitesh

    此问题可能由 OUT 短路功能、蓄电池短路引起。  当 OUT 电压低于 2.2V 时、电流限制为 16mA。  低电流将重置 PCM 或将蓄电池电压升高至较高电压、以开始安全充电。

    如果系统负载连接到电池、它将防止电池电压增加到 2.2V 以上并增加输出电流。   

    检查系统负载并在可能的情况下降低负载。

    更新 — 锂离子电池的 Vbat 短路电压为 2.2V、磷酸铁锂电池的电压为 1.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    我尝试完全断开充电器输出端连接的仅系统负载电池。 我仍然面临同样的问题。 PCM 路径切断时、是否有充电器无法检测到深度放电蓄电池?

    此致、

    Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hitesh

    当电池电压低于 2.2V 时、您能否检查流入 BQ25170 的电流是否应为 16mA?

    您在 BQ25170 输出上看到什么电压以及电压是否在增加?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    我们看到输出为 1.547V。 即使在充电 2-3 小时后、电压也不会增加。

    此致、

    Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    BQ25170 获取电流 16.87mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hitesh

    在输出电压低于 2.2V 的电池短路模式下、这在 BQ25170 中看起来正常。  电流将被限制为 16mA。

    电流是流入电池还是系统的一部分?

    如果断开电池和系统负载、您是否会从数据表图 8-3 “无电池加电“中获得 VOUT (BAT) 波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    很抱歉晚才回复。 是的、我们将获得如图 8-3 所示的相同波形、其中没有电池(有和无系统负载情况)。

    这里的问题可能是什么、任何进一步的见解?

    此致、

    Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hitesh

    是的、我们得到的波形与图 8-3 中没有电池(有和没有系统负载情况)的波形相同。

    Bill J — 这是一个很好的迹象。

    您能告诉我有关电池的哪些信息?  

    要尝试的内容:

    增加充电电流是否有用、将 R7 (1k) 提高到更高的值是否有用?   

    BAT_SHORT 电流限制为 16mA、并且将独立于 R7 成为 16mA。

    电压上升至 2.2V(预充电)后、电流为 20%或 R7。  1k、也就是 60mA。 可能更高的预充电流将有所帮助。

    需要考虑的事项:

    另一个 TI 器件 BQ24040 的电池短路电压仅为 0.8V、电流相似、即 15mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    我在 ISET=600 Ω 时增大了充电电流、但情况是一样的。 这是否意味着、在我们将负载直接连接到 VBAT 的情况下、该电池充电器无法工作?

    此致、

    Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hitesh

    您能告诉我有关电池的哪些信息?  您有数据表吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    我试图找到电池数据表、但它是本地制造的、因此无法获得。 它的 Lipo 电池组上有 PCM。 我尝试了 2 个不同的电池,但相同的场景.

    您能帮助我了解一下 — 当电池充电器在 Vout 引脚上检测到该引脚上没有电池时、该充电器会在该引脚上提供电流、这是什么? 因为一旦 PCM 关闭、在预充电状态开始之前、它将不会看到蓄电池? 您是否认为电池充电器内有涓流充电选项、我们在电池充电器输出端共享负载+电池充电?

    --

    此致、

    Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hitesh

    当电池充电器看到 Vout 引脚上没有电池时、该充电器会在该引脚上提供电流、具体情况是什么? 因为一旦 PCM 关闭、在预充电状态开始之前、它将不会看到电池?

    当 PCM 切断且 VOUT 处无电压时、BQ25170 处于电池短路状态。  当电压为 0V 至 2.2V 时、电流将被限制在 16mA。  抗尖峰脉冲时间为 1ms 上升或下降。

    请注意、当电压为 0V 至 1.2V 时、LiFePO4 (LPF) 设置 — 电流将限制为 16mA。  测试可以尝试配置为 LPF。

    您认为电池充电器内有涓流充电选项吗?在电池充电器输出端共享负载+电池充电?

    告诉我更多关于这个想法的信息吗?   

    我们有一些器件将电池和系统负载、电源路径器件分开。 请参阅 BQ25185