This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54325:5V 的 Vout 计算

Guru**** 2371820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525442/tps54325-vout-calculation-for-5v

器件型号:TPS54325

工具/软件:

你好、团队  

我们使用器件 来 生成 5V 和 3.3V 电压。 您能 解释一下 如何 计算  输出 电压计算公式 3 吗  

在上面的中 、我 无法  找到 Vout_set。  

为什么公式是 不同的  低于  2.5V 和高于 2.5V .  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:  

    在上面     、我无法找到 Vout_set。  [/报价]

    它的 0.0017*Vout_set。 拼写错误。  

    为什么   低于  2.5V 和高于 2.5V 的公式不同。  [/报价]

    偏移校正。

    我们正在使用部件  生成 5V 和 3.3V 电压。 您能 解释一下 如何 计算  输出 电压计算的公式 3 吗 ?【报价】

    VOUT 值您已经知道 3.3V 或 5V;假设 R2 值大于 10k 或 100k、并计算 R1。

    此致、

    Gautam

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Gautam  
    感谢您的答复。 因此、首先我需要使用公式 2 来计算输出电压、然后在所需的输出电压为 5V 时使用公式 3 来计算 Vout_set。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里、我们知道 Vout 或 Vout_set 是什么; 例如在您的用例中为 3.3V 或 5V。 计算正确的 R1 和 R2 值在这里很重要。  

    此致、

    Gautam