请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54325 工具/软件:
你好、团队
我们使用器件 来 生成 5V 和 3.3V 电压。 您能 解释一下 如何 计算 输出 电压计算公式 3 吗

在上面的中 、我 无法 找到 Vout_set。
为什么公式是 不同的 低于 2.5V 和高于 2.5V .
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
你好、团队
我们使用器件 来 生成 5V 和 3.3V 电压。 您能 解释一下 如何 计算 输出 电压计算公式 3 吗

在上面的中 、我 无法 找到 Vout_set。
为什么公式是 不同的 低于 2.5V 和高于 2.5V .
尊敬的 Abhishek:
在上面 、我无法找到 Vout_set。 [/报价]它的 0.0017*Vout_set。 拼写错误。
[/quote][/quote]为什么 低于 2.5V 和高于 2.5V 的公式不同。 [/报价]偏移校正。
[/quote]我们正在使用部件 生成 5V 和 3.3V 电压。 您能 解释一下 如何 计算 输出 电压计算的公式 3 吗 ?【报价】VOUT 值您已经知道 3.3V 或 5V;假设 R2 值大于 10k 或 100k、并计算 R1。
此致、
Gautam