This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:在测试期间、我们发现对于 TPS22810DRVR、VOUT 的输出没有启用

Guru**** 2394955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524817/tps22810-during-the-test-we-found-that-for-the-tps22810drvr-vout-was-outputting-without-enabling-it

器件型号:TPS22810

工具/软件:

在测试期间、我们发现、对于 TPS22810DRVR、VOUT 在输出时未启用它、μ A、这种情况发生很多次、电路板上不可避免的情况。

正常情况下、如果没有 EN 电压、就应该没有输出。 请帮助查看发生了什么情况?

现在、我们的每个电路板中都存在这种现象、我们已经测试芯片的 VIN 和 VOUT 没有短路

上电时、EN 处于低电平、输出电压与输入电压一致

您能帮助我了解问题是什么以及如何解决? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尽快答复。 客户请求现场处理此问题、暂时无法确定。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    我有一些后续问题来了解这些现象、

    1.提供导通电压时器件是否启用? 输入电压存在、然后为 ON 引脚提供电压、得到输出电压。 是否遵循了此顺序?

    2.波形中的红色是在引脚电压上吗? 它是在引脚上拍摄的吗? 请捕获关闭序列。 当 ON 引脚通过 VIN、VOUT 和 ON 引脚电压拉低时。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 在时间上没有发现问题



    2) 如果 EN 引脚通过电阻器接地、芯片仍将工作、或者如果 EN 引脚直接悬空、芯片也将工作。

    EN 引脚似乎已直接上升到芯片内部。 无论 EN 连接到何处或甚至接地、芯片都始终在工作。并且似乎处于正常工作状态

    我从 SPOT MALL 购买了样品进行测试、以查看是否是批次问题

    e2e.ti.com/.../12V-Abnormal-waveform-analysis.xlsx

    上面由客户端提供的文档显示了波形。 但是,由于其中一些是图片,我没有翻译它们。 请自己翻译。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tonyx、

    您发现此问题的设备有多少?

    是在 A-B-A 交换之后还是通过重新焊接发生? 您是否有 TI EVM 或任何黄金板、可以在其中填充故障器件并检查是否发生了同样的问题?  

    谢谢

    Amrit