This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB5461Q1-EVM:此 EVM 上的 PD 控制器问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25763Q1EVM, TUSB564-Q1, TUSB5461Q1-EVM, TUSB5461-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492166/tusb5461q1-evm-pd-controller-question-on-this-evm

器件型号:TUSB5461Q1-EVM
主题中讨论的其他器件:TUSB564-Q1、TPS25763Q1EVM、 TUSB5461-Q1

工具/软件:

您好的团队、

此评估板上的 PD 控制器是否可以作为供电方运行?  

此致、

Youhei MIYAOKA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    否、PD 控制器仅配置 USB-C 通道、无法用作源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    是否可以通过将 USB 主机连接到 TUSB564-Q1 上的 Type-B 连接器并将 DisplayPort 源连接到 TUSB564-Q1 上的 DisplayPort 连接器来在 DisplayPort 交替模式下配置源端?

    此致、

    Youhei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您的意思如下所示?

    TUSB546-Q1 更适合用于提供视频数据的 DP/USB 源:

    TUSB564-Q1 更适合用于 DP/USB 接收端接收视频数据:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    谢谢你。 我可以问一件事吗?

    TUSB5461Q1-EVM(作为 DP 供电方)可以与 TPS25763Q1EVM(作为 DP 受电方)结合使用?

    此致、

    Youhei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您要测试 A Type-C 路径、应如下所示:

    或。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将由于非活动而关闭此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    很抱歉没有回复。 是的、我同意您连接 1064/1046。

    但是我们目前没有汽车级 1046、我的客户希望改用 5461。  

    基于这个原因、您能否再次查看这个问题?

    [报价 userid=“559039" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492166/tusb5461q1-evm-pd-controller-question-on-this-evm/5784930 #5784930“]TUSB5461Q1-EVM(作为 DP 供电方)可以与 TPS25763Q1EVM(作为 DP 受电方)相结合?

    此致、

    Youhei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、可在此处使用 TUSB5461-Q1 EVM。 但请记住、TUSB5461-Q1 仅仅是一个有源多路复用器。

    您将需要一个外部 DP 供电方+ USB 主机来全面测试 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将由于非活动而关闭此主题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将由于非活动而关闭此主题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    感谢您的支持。