This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:电芯互连电阻对电芯电压读数无效

Guru**** 2395025 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513595/bq40z80-cell-interconnect-resistance-not-effective-for-cell-voltage-reading

产品型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ40Z50

工具/软件:

您好、

我们使用 6 节串联电池组的 BQ40Z80。 我观察到充电和放电时存在电芯电压读数差异、我得出结论、电芯 1 和电芯 6 具有 2mOHM 焊片电阻、导致电压降。

我们尝试为 CELL-1 和 CELL-6 加上 INTERCONNET 电阻与 2 增加电芯、这看起来无效、并且在电芯电压方面没有观察到差异。

是否需要启用任何其他设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uday、

    已分配此问题、并将在可能的情况下予以解答。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果电池不平衡、则通常会存在电池电压差异。 互连不修复不平衡、而是帮助算法在计算容量预测时了解不平衡的差异。  

    请测量物理电压。 如果不平衡太大、请将每个电芯独立充电至满电状态并让其休息。 然后重新组装好电池组。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您的回答、

    我们在外部对每个电芯进行了电池包平衡。 然后执行测试、以确定电芯电压随充电电流和放电电流的差异。 我们可以看到电芯电压差、因此尝试增加互连电阻、但未观察到互连电阻值的影响。

    以下是对电池组进行平衡后不同电流下的电压读数。

    此致、

    Uday

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uday、

    似乎您可能需要替换电池包中的整个电池、但您可以更好地通过 BQstudio 中的.log 文件来验证它。 要进行更深入的分析、您还可以在“Data memory“(数据存储器)选项卡中查看“Ra Tables“(Ra 表)、它们应该会随着单元格的使用/老化而更新。 每个电芯系列之间的 Ra 值在不同的 OCV 测量点应相似。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    您能帮助我了解以下细胞互连电阻的重要性吗?

     我如何在电池管理系统工具中看到这种电阻的影响?

    谢谢、此致

    Uday  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    当电池组电压达到 Term Voltage 并持续 Term V Hold Time 时、BQ40Z80 电量监测计会强制 RemainingCapacity () 进入 0mA。 终止可以基于电芯电压或电池组电压、具体取决于 IT Gauging Configuration [CELL_TERM]位(1 表示基于电芯、0 表示基于电池组)。 对于基于电芯的终止电压、电量监测计会检查最小电芯电压 (TERM Min Cell V) 是否处于 0%容量、从而(可选择通过 CCV 启用电芯不平衡检测)。

    电池互连电阻的变化可能会导致 EDV 过早检测。 例如、如果电池 1 和电池 3 具有 0.2mΩ 互连电阻、但电池 2 具有 200mΩ、则电池 2 的压降((IR 压降)会明显更高、这会错误地指示较低的电压并过早触发 EDV 检测。  

    为了解决此问题、BQ40Z80 使用电池 1..7 互连电阻值(由用户设置)来计算和补偿固件中的 IR 压降 (I×R)。 该调整后的电压用于确定比较期间的 Term Min Cell V、以防止过早检测 EDV。

    [CELL_INTER_IR]位使用户能够在 Term Min Cell V 计算中包括与互连相关的 IR 压降。 这通过考虑电阻引起的压降来确保更准确的 EDV 检测、从而避免过早终止并更好地反映实际电池状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您努力解释这一点。

    cell 1 和 cell6 的互连电阻为 1 到 3mOHM。 我的怀疑是、我是否在此参数处添加 3mOHM。 SMBus 报告的电芯电压将包含此差异?

    例如:测量的实际电压为 3220mV、如果在 15A 电流流动时由于互连电阻而导致电芯电压差为 3190mV。 如果我添加 3mOHM 的电芯互连电阻、那么报告的电芯电压是 3220mV 还是 3190mV?  

    我在报告的 SMBus 电压数据中没有看到电芯互连电阻影响的这种影响、请就此帮助我们。 我们 能够在 BQ40Z50 中看到这种效应。

    谢谢、此致

    Uday

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果将互连电阻设置为 3mΩ、则 SMBus 报告的
    电芯 1 和电芯 6 的电芯电压将是测量的电压 3190mV、而不是实际/补偿电压 (3220mV)。

    补偿(至~3220mV)在内部应用于电量监测算法、但不会反映在 SMBus CellVoltageX 数据中。

     BQ40z50 和 BQ40z80 器件中的电芯互连功能应相同。 您可能会看到 读数中预期的~毫伏范围内的电压波动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    请查看我从 BQ40Z50(使用和不使用电芯互连电阻)中捕获的数据。 附加的 PDF 文件、用于清晰查看值。

    我期望 BQ40Z80 得到相同的结果。

    e2e.ti.com/.../Effect-of-IR-in-BQ40Z50.pdf

    此致

    Uday

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uday、  

    我们已收到您的更新、将对此进行更深入的了解。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    对此有任何更新?

    谢谢、此致

    Uday Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uday、

    我能够查看您发送的 PDF 文件、但您能说明您对它有什么疑问吗?Jose 能够解释 细胞互连阻力在过去趋势中的影响。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    请尝试比较 BQ40Z50 具有和不具有互连电阻时的电压读数、BQ40Z80 中看不到相同的效果。

    我的问题是“预期的互连电阻用途不适用于我的板中的 BQ40Z80。“  

    谢谢、此致

    Uday Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“298924" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513595/bq40z80-cell-interconnect-resistance-not-effective-for-cell-voltage-reading/5844719 #5844719“]

    请尝试比较 BQ40Z50 具有和不具有互连电阻时的电压读数、BQ40Z80 中看不到相同的效果。

    [/报价]

    -查看 BQ40z50 pdf 不会显示值存在差异、但负载可能保持不变、您正在以不同的容量放电和充电、这会导致流经系统的电流量出现误差。 同样、Jose 也提到“在内部应用电量监测算法、但未反映在 SMBus  CellVoltageX  数据中。“

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我明白了何塞的解释。

    在了解 IR 对 BQ40Z50 所报告电压的影响时、我们为应用实施了一些系统算法。

    在选择 IC BQ40Z80 时、我们预计其工作原理与 BQ40Z50 几乎相同。 但在这里、我们无法获得 SMBus 报告的电压未进行补偿。

     补偿 IR 后是否有任何其他可以读取的电芯电压命令? 它将帮助我们减少微控制器处理时间来计算 6 节电池电压。

    谢谢、此致

    Uday Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uday、

    您的更新已收到、我们正在处理您的更新。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uday、

    您能否确认来自 IC 的电压测量值与 2 线或 4 线感测万用表的差值相差 1%、以确认您的电压读数正确无误。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的回答。

    在该测试之前、我们对 IC 执行了校准。 请查看随附的文档、其中包含使用 DMM6500 测得的电压读数。

    e2e.ti.com/.../pack_5F00_voltages-for-interconnect-R-_2800_1_2900_.xlsx

    谢谢、此致

    Uday

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uday、

    由于工作量的原因、我们要求更多时间通过 e2e 进行工作。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的支持。

    有任何可用的更新?

    此致

    Uday

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uday、

    是否可以使用 Altium 格式或 pdf 格式查看您的布局文件、其中包含所示的电压感测线路连接、以确认它们的长度相当相似。 就数据而言、数据似乎在规范范围内、但我将与团队进行审查以进行确认。

    谢谢您、
    Alan