This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:Windows 11 无法检测到它

Guru**** 2376610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524894/ev2400-windows-11-is-unable-to-detect-it

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具/软件:

我一直尝试将 EV2400 与 工作版 Windows 11 笔记本电脑配合使用、以便读取 BQ27742G1。 选择器件后、会收到一条警告、指出器件与此应用程序不兼容。 点击 OK 继续、bqStudio 未指示它与电量计通信。  

EV2400 上的所有 3 个 LED 均亮起且呈绿色。

我使用的是 bqStudio 版本 1.3.124、EV2400 指示版本为 0.32。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles、

    似乎您未将电池正确连接到 EVM、或者未使用 EV2400 上的正确端口。 请查看 EVM 指南、确保设置正确。

    EVM:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluuax8/sluuax8.pdf?ts = 1749571941776&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FBQ27742EVM

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、并将我指向该 EVM 文档、即使我未使用 EVM。 以下语句解决了我通过 EV2400 与电量监测计通信的问题。

    “连接充电器以唤醒电量计、可在 PACK+和 PACK–之间使用电源、或将 CELL+和 PACK+短接。 唤醒后、充电器可移除。“

    我在 PACK+和 PACK-之间施加了 4Vdc 电源。 这会唤醒电量监测计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles、

    我们通常建议确保您拥有 BQstudio 的最新版本以及器件的固件。 但是、如果您的系统仍然遇到问题、我们将推动使用不同的 Windows 系统机器。

    谢谢您、
    Alan