This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:高侧 DSG FET 故障

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523879/bq76952-higher-side-dsg-fet-failure

器件型号:BQ76952

工具/软件:

您好的团队、

我们使用的是带有较高侧 FET 的 BQ76952、我们在 MOSFTE 关闭期间观察到 FET 故障。

MOSFET 下降时间看起来很长、我们还观察到 VDS 下出现振铃  

请检查下面的原理图以及 Vgs、Vds 和电流波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kushal、

    请给我一些时间来检查原理图。 您能否分享您的程序或在发生这种情况时尝试测试的内容? 还是这只是一个一般性的观察?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex_H  

    感谢您的答复
    我们正在测试 OCD 保护、额定电流为 100A。

    我们在 DSG FET 关断期间当电流大于 100A 时观察到了这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kushal、

    • 在您‘的有关“振铃“的波形中、您是否还想共用 DSG 引脚、FET 的栅极电压、PACK+和 BAT+电压的波形?
    • 当 BQ76952 器件的 FET 驱动器关断时、该器件将最初开始向 VSS 放电 DSG 引脚、但如果 DSG 引脚电压降至 LD 引脚电压以下、它将停止放电。 这会在一系列脉冲中重复、以帮助保护 DSG FET 免受过大的栅源负电压的影响。 有关这方面的更多信息、请参阅 第 16.5 节“ FET 驱动器关断“ 数据表中的值、包括一些用于展示该值的波形。
    • 您是否还能分享您正在使用的 OCD 保护以及您将其设置为什么配置? (OCD 1、OCD2 或 OCD3、阈值、故障延迟 等)

    此致、
    Alexis