This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:TPS6521901 原理图检查

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524294/tps65219-tps6521901-schematic-check

器件型号:TPS65219

工具/软件:

大家好!

我正在查看客户设计的 TPS6521901 原理图。

此器件是否可以在没有 EEPROM 的情况下独立工作?

客户的原理图不使用 I2C。

我想和您一起查看原理图。 我想用私人信息分享原理图。

此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-San:  

    如果其系统中未使用 I2C、则当其能够接受 TPS6521901 的所有默认设置时、这是可以的。  

    设备将使用技术参考手册 (TRM) 中描述的以下设置开机: https://www.ti.com/lit/pdf/slvuch3
    如果所有设置都正常并且不需要更改、则这样可以正常工作!
    如果需要调整输出电压等任何设置、则需要 I2C。  

      有关原理图审阅的事宜、请先私下发送 E2E 给我、或发送电子邮件至 s-lao@ti.com。  

    在执行此操作之前、还请浏览此处的原理图检查清单: https://www.ti.com/lit/zip/slvafe2
    并确保所有项目均标记为“完成“。 这将有助于加快审查进程。  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah-san、


    感谢您的答复。
    我已经检查了检查清单、并通过私人消息将结果发送给您。
    我还向您发送了电路图、请检查一下。


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ishiwata-San、  

    我将查看您的消息并回复我的评论。

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah-san、

    感谢您的支持。

    希望您能尽快查看。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-San:  

    我刚才回答了我的评论。
    如果您有任何其他问题或反馈、敬请告知。

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah-san、


    非常感谢您的帮助。

    此致、
    Ishiwata