This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4810-Q1:三相电机的 SCP

Guru**** 2374090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524277/tps4810-q1-scp-for-3-phase-motor

器件型号:TPS4810-Q1

工具/软件:

您好!

我需要保护三相电机上的短路 28V/60A 平均最大值(120A sc、100V 绝对最大值):

我知道、通常您在驱动器级提供保护、但这种保护无法正常工作、我需要按原样使用该驱动器。

我无法保护输入端的 SC、因为在 SC 情况下、直流链路会烧毁驱动器。

我计算出的反应时间为 20us、因此 TPS48xx 看起来不错。

我看到的问题 — 我需要在 PWM 0V-28V 时传导。  

我将为 3 个 TPS48xx 提供外部 28V 直流电源、没问题。 但可以通过 PWM 吗?

我希望 SC 事件将触发另外两个相位的切断、因此我认为要在每个控制器的 INP 上(INP 上拉)统一 FLT 开漏信号

“你说什么?

您是否有适合我的案例的参考设计?

谢谢!

STAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stas:  

    TPS4810 确实可选择低侧检测。 包括负载的低侧、这似乎是您描述的 DC/DC 转换器的低侧?  

    对于 PWM、您期望的频率是多少? 实际上、我们期望 INP 引脚为 PWMd、以便在 0V 至 28V 之间打开/关闭 FET 电压。  每当由于 INP 变为低电平而关断 FET 时、我们在 FET 再次导通(INP 变为高电平)之前增加了最大 60us 的固定延迟(在整个温度范围内)。这种有意延迟可确保外部 FET 安全关断、从而在高频下限制占空比。 随着频率升高、最大占空比将降低。

    例如:如果频率为 3kHz (333us)、则在整个温度范围内、可实现的最大占空比为~82%(333us-60us)/333us。

    这将是 PWM 限制。  

    谢谢、  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速答复。

    PWM 预期为 20kHz、但 tps4810 不会生成此 PWM、它仅适用于同相的 SCP。  

    问题 1:如果启用开关(EN、INP 为高电平)、会通过带有一个反向 MOSFET 的 PWM 0-28V 吗? 驱动两个 MOSFET? VS 单独提供 28V。

    通常、我使用此类解决方案断开高侧直流电源 、我担心 PWM 可能会导致一些问题。

    问题 2:我想对每个相位使用 3 个控制器。 一个上的 SCP 将触发其他人断开连接。 我认为 将 INP 全部连接在一起、作为所有 FLT 开漏输出的上拉电阻实现。 因此、任何 tps4810 上的 FLT 都将下拉所有 INP。 它会在某些配置下工作吗? SCP 事件断开所有相位+–10us 的主要目标。  也许其他一些 tps48xx 会更适合吗?  

    问题 3 :因为 tps4810 作为唯一的 scp 工作,也许我应该去与 VDS 感应? 我认为这不是很精确、但可能由于感测距离小得多、因此噪声会更小?  

    STAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stas:  

    您确切地在何处应用 PWM?  

    我知道您为控制器提供了 28V 的电压。

    如果预计输出 1 FET 会产生振荡、该 FET 将通过。 B2B FET 将通过外部体二极管来阻断该阻抗。  

    如果您计划使用 FLT 输出作为其他控制器上的 INP 输入、如果您同意延迟、这可能会起作用。  

    我不希望高侧检测会有更多的噪声。 如果存在这个问题、您可以在 ISCP 和 CS-之间添加一个额外的电容器进行设计。 VDS 检测精度较低、检测引脚布线仍必须到达 FET(减少的布线长度不多)。  

    谢谢、  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。

    让我试着去理清一般的任务。

    有一个驱动器、可产生 28V 三相 PWM。

    现在、它直接连接到电机。

    我需要在此驱动器和电机之间放置 SCP。

    我认为高侧开关用作“电子保险丝“的解决方案、但我担心的是、高侧开关旨在用于断开高侧直流电压、而不是 PWM 信号。 从规格来看、我不认为允许 0V 掷高侧开关有问题、但我不确定它如何与 PWM 和跳跃升压电容器配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stas:  

    请务必咨询我们的系统工程师。  

    谢谢、  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stas:  

    我在内部进行了检查、看起来我们认为这可以使用一些 ORing 来实现、但希望使用 EVM 对其进行评估。 您是否愿意使用 EVM 进行 tr?  

    如果是、您可以通过 ZS 订购。 否则,我可以尝试这个自己,但将不会得到它,直到下周结束。  

    谢谢、  

    Sarah