Thread 中讨论的其他器件: TPS1HC30-Q1、TPS4HC120-Q1、 TPS1HC100-Q1、TPS4H160-Q1、TPS2H160-Q1
工具/软件:
请帮助!! 我需要一个器件(某种开关)来打开和关闭电阻在 0.3 欧姆至 1.5 欧姆之间(电阻,非电感)的负载、并且能够配置 2 至 4 安培之间的电流(直流电,非脉冲电流)、时间为 100ms 至 200ms。 器件只能使用一次、我的意思是不应使用脉冲序列。 直接输入电压可以是器件的任何需求、但很明显、它必须大于 6V = 1.5 欧姆* 4 安培(加上开关的压降)。 我希望不必添加一个串联电阻来检测电流、为了避免不得不使用多个芯片(例如用于检测电流的放大器和配置为恒流源的线性稳压器)、我更喜欢使用一个单一器件、例如、通过放置一个外部编程电阻、可以限制电流。 例如、我找到了 TPS2HB16-Q1 40V((16mΩ 双通道智能高侧开关)、我认为这可行、但在阅读数据表时、我发现负载在达到配置的电流限值时会断开。 如果该器件 有 2 或 4 个通道,好得多,非常感谢!