This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2HB16-Q1:电源开关、恒流调节、电流钳位

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4H160-Q1, TPS2H160-Q1, TPS2HB16-Q1, TPS1HC30-Q1, TPS4HC120-Q1, TPS1HC100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524008/tps2hb16-q1-power-switch-constant-current-regulation-current-clamp

器件型号:TPS2HB16-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TPS1HC30-Q1、TPS4HC120-Q1TPS1HC100-Q1、TPS4H160-Q1、TPS2H160-Q1

工具/软件:

请帮助!! 我需要一个器件(某种开关)来打开和关闭电阻在 0.3 欧姆至 1.5 欧姆之间(电阻,非电感)的负载、并且能够配置 2 至 4 安培之间的电流(直流电,非脉冲电流)、时间为 100ms 至 200ms。 器件只能使用一次、我的意思是不应使用脉冲序列。 直接输入电压可以是器件的任何需求、但很明显、它必须大于 6V = 1.5 欧姆* 4 安培(加上开关的压降)。 我希望不必添加一个串联电阻来检测电流、为了避免不得不使用多个芯片(例如用于检测电流的放大器和配置为恒流源的线性稳压器)、我更喜欢使用一个单一器件、例如、通过放置一个外部编程电阻、可以限制电流。 例如、我找到了 TPS2HB16-Q1 40V((16mΩ 双通道智能高侧开关)、我认为这可行、但在阅读数据表时、我发现负载在达到配置的电流限值时会断开。 如果该器件 有 2 或 4 个通道,好得多,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更喜欢不需要外部电感或 MOSFET。 我只想有一个芯片、以及用来设置所需电流的器件、用来打开和关闭负载的外部 MCU、当然还有负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、  

    很抱歉耽误你的时间、我会在星期一上回复你。

    此致、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    我知道您想将电流限制配置在 2-4A 之间、但即使 VS 较低、对于电阻如此低 (0.3 - 1.5Ω) 的负载、电流也会很高。   最大标称负载电流是多少? 因此、即使器件导通、它也始终会钳制电流。  

    此致、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Rishika

    我的负载是用于卫星的压紧释放装置 (HDRM)。 基本上、这是一种机电设备、电流必须燃烧一种保险丝来激活该机制。 因此电阻值较小。 数据表规定最小电流为 2A、建议标称电流为 4A。 电流越高、保险丝熔断越快、但我需要控制电流并将其限制为一个值、以便我为其馈电的电池不会超过其最大电流。
    如果器件将电流钳制到我的负载(没关系,因为这正是我需要的)、我需要将器件限制(或钳制,我知道它们是相同的)设置为一个可通过 TPS2HB16-Q1(或它是什么器件)上的外部电阻器配置的值、当然、当达到该电流时、它不会自动禁用自身。
    我期待您的答复。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    已理解;我的问题是、如果器件在远高于最大标称负载电流的电流下正常运行、则器件会发热并达到热关断状态。 HC 系列器件可能非常适合您的应用。  部分选项为 TPS1HC30-Q1 (5A IMAX)、TPS1HC100-Q1 (2.5A IMAX) 或 TPS4HC120-Q1 (2.5A IMAX)。  

    请告诉我它们是否适用于您的系统。 谢谢!

    此致、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,里什卡,再次感谢你的答复。 我想我正在更加接近找到我需要的器件。

    如果我在 RLIMT 中包含预设(模拟可变电阻器)、请告诉我电流调节是否是连续的、即没有离散阶跃、因为我需要将电流调整到所需的值。 我想我可以更改预设值并使用电流表测量充电电流、直到达到所需的值。 非常感谢! 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    对于 TPS4HC120-Q1 等某些器件、仅使用 数据表中列出的分立式电阻器来配置电流限制。 因此、您将无法使用数据表中提到的电阻器来将电流限制设置为特定的值。 只能设置基于分立式电阻器的电流限制。  

    TPS1HC30/100-Q1 器件的定义范围是连续的、而不是基于分立式电阻器。

    如果这些 器件都不适合您、请告知我、我们可以寻找其他选项。  

    此致、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Rishika

    感谢您的答复。 我打开了  TPS1HC30/100-Q1 的数据表、找不到指定范围是连续的、而不是离散的位置。  

    另一点是、当 Rilim=OPEN 时、电流限制阈值为 5A、当 Rilim=GND 时、电流限制阈值为 9.1A 至 16.9A、因此、它超出了我所需的 2A 至 4A 范围。

    您能不能让我知道如何在数据表中验证连续范围是否适用?

    如果我可以考虑另一个模型、请告诉我。

    再次感谢您的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    数据表中不会明确指出电流限制是连续的。 对于离散值、它将显示一个电阻器表以及  电流限制部分中的可编程设置。 有关 TPS4HC120-Q1 数据表、请参阅以下示例。

    对于 TPS1HC30-Q1、您可以使用 7.15 –71.5kΩ 之间的电阻器。

    TPS2H160-Q1 或 TPS4H160-Q1 是另外两个选项、可在 0.5A 至 7A 的范围内设置电流限制  

    此致、

    Rishika Patel