This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4800-Q1:SRC 配置问题

Guru**** 2402385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4800-Q1, TPS4810-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526594/tps4800-q1-src-configuration-question

器件型号:TPS4800-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS4810-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户 (CosMX) 正在评估 TPS4800-Q1、他们想知道在研发使用时 SRC 是否可以连接到外部 FET 源 低侧电流检测 如下所示显示了 TPS4810-Q1 电路?

客户注意到、数据表中的图 7-7 显示 SRC 连接到具有低侧检测配置的 FET 漏极:

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、  

    这似乎是一个坏的图像。 SRC 应始终连接到 FET SRC。 看起来该图旨在仅使用一个 FET、而不是 B2B。  我将提交工单以确保其已报告和更新。  

    谢谢、  

    Sarah