This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2640:LMG2640、LMG2652 和放大器;LMG2650 的功率损耗计算

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG2100R044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516854/lmg2640-powerloss-calculations-of-the-lmg2640-lmg2652-lmg2650

器件型号:LMG2640

工具/软件:

您好:

 我想使用不同的电流和电压以及开关频率计算此器件的功率损耗。

您可以在此处找到一个计算工具。  LMG2652 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com 

即 LMGXX-GAN-LLC-CALC  计算工具|德州仪器 TI.com 

当我尝试使用它,我得到下面的错误:

LMGXX_GaN_LLC_CALC_VER_1
定义类“LMGXX_GaN_LLC_CALC_VER_1"的“的属性“RdsonPN"时“时出错。 名为'smfun'的类未定义或未定义
支持属性验证。 不支持属性验证的类包括 Java、COM 类和 MATLAB
不使用 classdef 关键字的类。

如何执行计算器?

是否有有关 如何计算 GaN FET 功率损耗的白皮书或参考指南?  

此致

1 月  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan、

    对于 Matlab 计算器、有一个标题为“如何运行“的文本文件、其中列出了运行计算器的几种不同方法。
    如果您仍然无法运行、您可以使用免费的在线版 Matlab、它没有显示任何问题: https://www.mathworks.com/products/matlab-online.html 

    我们在 TI.com 上还有其他基于 Excel 的计算器、例如图腾柱 PFC 计算器: 链接

    计算 GaN 功率损耗的方法与硅和 SiC 等其他 FET 非常相似、许多通用论文可在此处提供详细信息。
    我们的一些较新的器件数据表(如第 8.2.2.4 节“功率耗散“中的 LMG2100R044)  中提供了一些高级指导

    此处的导通损耗和开关损耗也可适用于高压 GaN FET。
    必须注意的一点与栅极驱动损耗有关。 TI GaN FET 包含集成式栅极驱动器、保护功能和高级特性、这意味着栅极驱动损耗必须不仅仅包含 GaN FET 栅极电荷。
    该器件应视为 IC、其中 VDD 电源包括所有栅极驱动损耗和其他特性。 每个数据表都有一个 VDD 电源电流与开关频率间的关系图、因此您可以计算系统正在运行的任何工作频率下的 VDD 功率  

    谢谢、
    Zach S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zach:

    感谢您的快速响应。

    我使用建议的 MATLAB 在线版本得到相同的错误我尝试了“如何运行“文本文件的所有三种方法。

    我无法查看代码、因为它是受保护的 p 文件:

    感谢其他答案。

    此致

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我已经在已安装的 Matlab 上验证了该脚本、但让我看看在线工具、看看我是否有任何问题。

    谢谢、
    Zach Soviero

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否更新了错误消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    下面是运行在线 Matlab 工具的机器的屏幕截图。 我将 LLC 计算器文件复制到 Matlab 页面中(点击并拖动)、右键点击.p 文件、然后点击“run"(“(运行(运行)
    我注意到您的文件位于文件夹中、可能会尝试将文件复制到文件夹之外并以这种方式运行

    谢谢、
    Zach S