This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:无法创建 gg 文件&日志文件问题

Guru**** 2422150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524524/bq4050-not-able-to-create-gg-file-issue-with-log-file

产品编号:BQ40Z50
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、专家、

目前、我的客户正在使用 BQstudio 进行 BQ40Z50 评估。

但是、他们不能创建 gg 文件、也不能创建工作正常的日志文件。

使用 gg 文件、根本不会创建文件、而使用日志文件、他们可以创建日志文件、但数据不会写入、保留空白。

是否有解决此问题的方法、或者我们是否可以检查任何设置以使其正常工作?

以前他们能够很好地创建两个文件,但在更改 PC 后,它停止工作。 并且没有出现任何弹出窗口或警告文本。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    您能给我发送 bqstudio 主页的屏幕截图吗、以便我验证出什么问题了吗?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    请在下面找到随附的图像。 您能告诉我这里有什么问题、我们可以尝试修复此问题、以便客户可以继续使用我们的器件进行评估而不会出现任何问题吗?

    感谢您的帮助和支持。

    1.日志文件已创建并保存为“log1"</s>“

    2. GG 文件已创建并另存为“export1"</s>“

    3、如您所见、仅创建日志文件“log1",“,并且、并且根本不创建 gg 文件。  

    4.另外,检查日志文件时,没有写入任何内容。

    +) 在此期间捕获了 BQstudio

    此致、
    Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    使用的是旧的 bqstudio 版本 (1.3.101)。 尝试将您的 bqstudio 更新为最新版本 (1.3.127.3)。 我附上了一个下载最新 bqstudio 版本的链接。

    https://www.ti.com/tool/BQSTUDIO#downloads

    (点击 BQSTUDIO-TEST—Battery Management Studio (bqStudio))

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    客户尝试使用新版本、但问题仍然不变。

    还有什么我们可以尝试的吗?

    感谢你的帮助。

    此致、
    Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    这可能是窗口问题。 bqstudio 是否自动检测器件? 尝试将日志文件放置在 bqstudio 安装路径中。 请告诉我这是否起作用。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的建议!  

    此外、客户发现、当他们尝试在 BQstudio 上执行“Data memory Export“时、左下角会显示红色文本、即 “文件访问被拒绝“。 文件不会保存在 PC 上。  

    因此无法保存日志和 gg.csv 文件。

    您能分享一下这里可能有什么问题吗?

    感谢您的帮助和支持。

    此致、
    Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    尝试以 管理员身份运行 bqstudio。 此外、  将 gg.csv 导出到您的 PC、而不是通过网络。 这将解决您的问题。 请告诉我!

    谢谢、

    Adam