This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS25751D 应用

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524766/tps25751-tps25751d-application

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件: TPD6S300

工具/软件:

您好团队

下面是两个问题。

1、我的客户需要一个只需要 5V/3A 和 9V/2A 电源的 PD 解决方案。 您认为 TPS25751D 是否可用的解决方案?

2.如果他们选择 TPS25751D。 5V/3A 和 9V/2A 是否只需要一个电源路径? 或者是否需要在下面的方框图中分离为两条电源路径?

3.如果系统关机时没有配置。 它会合约作为受电方并损坏器件吗?

是否 需要 EEPROM? 或者、他们可以在系统通电时通过 EC/MXU 配置 TPS25751D。

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TPS25751 不适用于仅供电应用。  电池无电支持功能可在电池电量耗尽的情况下自动支持受电能力。

    4.是否 需要 EEPROM? 或者、他们可以在系统上电时由 EC/MXU 配置 TPS25751D。

    EEPROM 不是必需的。  TPS25751 可由 EC 在系统上电时进行配置。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris

    感谢您的反馈! 请问我是否需要纯供电器件功能。 我还可以选择其他 PD 吗? Tomcat?

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是一个公共论坛、讨论仅限于 TI.com 上的这些产品。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris

    您能帮我检查一下、他们是否使用了反向电流阻断负载开关。 纯源应用程序可用于它们?

    e2e.ti.com/.../_5F00_PAYA_5F00_AMD_5F00_FP7R2_5F00_B00_5F00_20250610_5F00_PD.pdf

    用于 Tomcat 讨论。 我们可以打开一个邮件主题来讨论吗?

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能帮我检查它们是否使用了反向电流块负载开关吗? 仅限源应用程序可用于这些应用程序?

    请重新陈述请求。  是否要添加一个二极管以防止 PD 灌入电流?  我认为可以、但这不会阻止 PD 在电池电量耗尽的情况下广播受电能力(不存在 VIN3V3)。  我方面没有任何数据可供确认。  在拉取电源时、还需要补偿二极管压降。

    有关 Tomcat 讨论。 我们可以打开邮件主题来讨论吗?

    您可以向我发送电子邮件、但我只需转发给 BU 领导进行评估。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris

    感谢您的反馈Slight smile

    TPS25751D 能否阻止 PP5V 的电流源(如下所示)?

    因为我检查唯一的 GUI . 我们似乎还需要 PP5V 来提供电源。

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TPS25751D 能否阻止 PP5V 的当前源、如下所示?

    可以在 GUI 工具中选择电源路径、只使用 PPHV。

    因为我检查的是唯一的 GUI。 我们似乎还需要 PP5V 来提供电源。

    需要使用 PP5V 为 PP_CABLE 供电。  请参阅数据表:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps25751.pdf#page=31

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris

    感谢您的反馈!

    我是否可以知道对于 PPHV 路径上的 9V/5V、应该选择哪种选择?

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我建议购买 EVM。  

    https://www.ti.com/tool/TPS25751EVM

    我是否知道我应该为 PPHV 路径上的 9V/5V 选择哪个选项?

    在 GUI 工具中、转到“Advanced"并“并更新 Source PDO1 的 Transmit Source Capabilities 寄存器 (0x32)、然后选择 PP3(电源路径 3)而不是电源路径 1。   

    USBCPD 应用程序自定义工具

    此致、
    Chris