This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54140A:为什么频率不是 I SET

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54140A, LP2951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522528/tps54140a-why-the-frequency-is-not-what-i-set

器件型号:TPS54140A
Thread 中讨论的其他器件: LP2951

工具/软件:

尊敬的团队

现在我使用 TPS54140A 设计具有隔离功能的直流/直流电源系统、原理图如附图所示。

RT 的电阻约为 412KΩ Ω、根据数据表中的公式 7、我们知道频率应为 301kHz。 但从振荡器中、我们发现频率 约为 140kHz、大约是我们设置的频率的一半。 您能否解释或建议我的电路应该修改哪些内容?

输入典型值为 12V、输出 VCC13) 值应为 12V、Imax=1A、但当我运行系统时、Vout (VCC13) 将降至 8V 甚至更低。  我想如果频率问题得到解决,这个问题也会得到解决。

有关我的设计的更多信息:

我们使用振荡器来测量 T404 的引脚 1 和引脚 4、T404 是变压器、 变压器的匝数比约为 1:2。 变压器的电感约为 16uH。

谢谢

e2e.ti.com/.../TPS54140A_5F00_20250528.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiowei:

    这无疑是 TPS54140A 的一次有趣用法。 如果您不介意我问、为什么 Vsense 在设计中采用的方式连接? 如何将输出反馈回器件?

    谢谢、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew

    实际上 GND 和 GND4 之间存在 8 伏的电压。 Vsense 有电压。 我们可以计算出电压为 8/(200+1.5k+1.1k)*1.1k = 3.143V。

    关于这个设计的原因、实际上我也不理解。 这是我公司最后一位工程师的设计、我们根本无法与他联系。 因此、我将此主题发送给 TI 工程师、希望与您讨论一下、看看您是否对此设计有经验。

    幸运的是、在将 R602 的电阻更改为 750Ω 后、我们得到了预期的正确频率、我计算出目前 Vsense 的电压约为 2.449V。 请帮我解释一下为什么器件能以这种方式工作?

    关于反馈问题、我们实际上没有反馈、因此当我们在 LP2951 的输出引脚中有 50mA 负载时、VCC13 的电压从 20V 以上下降到 15V 左右。 我认为这是正常的、因为没有反馈。  

    期待您的答复。

    谢谢。

    BR、

    Joey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、我分享 TPS54140A 的正常输出波形、它应该是交流信号、因为它需要驱动变压器。

    请帮助我在图片中显示哪个持续时间是由 CSS 确定的软启动时间。 非常感谢。

    BR、

    Joey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joey:

    我将与我的团队核实。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joey

    我对该电路的理解是、它是一个 反相 Flybuck 单一接地。

    也许更容易一目了然地理解每个部分

    反相降压/升压(负 VOUT 电路)

    https://www.ti.com/lit/an/snva856b/snva856b.pdf

    Flybuck 电路(变压器初级侧和次级侧的 VOUT)

    https://www.ti.com/lit/an/snva674c/snva674c.pdf

    我怀疑 R171 可能导致 fsw 为什么不按预期行事存在差异。 您可以尝试将其短路、或者尝试降低值并看看它是否会影响设计。

    谢谢、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew

    我 进行了两次测试、将电阻更改为 10Ω 并快速短接 R171、但这两者都对我的设计没有用处。 您还有其他建议吗?

    我了解了反相 Flybuck 电路、我认为这是 GND 比 GND4 高 8V 的原因。 我稍后会仔细阅读。

    顺便说一下、我想知道哪个部分是软启动持续时间? 您是否希望在波形图中显示?

    感谢并期待您的答复。 周末愉快!

    BR、

    Joey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joey:

    要调节 GND4 的 GND 高多少、您可以通过更改电阻值或跳线使用的电阻来更改该值。

    您希望 GND4 的值是多少?

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew

    感谢您的答复。

    8V 对于我的设计来说是可以的。 否则 LED1 将不起作用。

    现在我想知道如何调整 SS 时间、我尝试更改了 CSS (C650) 的值、但没有发生任何变化。  CSS 不工作吗?  或者实际上它是有效的,但我没有找到。 那么、请您帮我一个忙 ro 指出、 如果我更改 CSS 的值会发生什么情况?

    谢谢。

    BR、

    Joey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Joey:

    这个方程不起作用吗? 您的目标软启动时间是多少?

    谢谢

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew

    实际上、我无法从波形图中获取 TSS (mss) 的值。 因此、我无法判断这个方程是否有效。

    我将 Css 的值从 15nF 更改为 100nF、但波形没有变化。 我是否应该将此值更改为更大、例如 1uf?

    非常感谢您能在图片中指出哪个是软启动时间、从哪里到哪里?

    感谢并期待您的答复。

    BR、

    Joey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joey:

    是的、我们可以尝试使用更大容值的 500nF ~ 1uF 电容器。 这可能有所帮助。

    谢谢、

    Andrew