Thread 中讨论的其他器件: LP2951
工具/软件:
尊敬的团队
现在我使用 TPS54140A 设计具有隔离功能的直流/直流电源系统、原理图如附图所示。
RT 的电阻约为 412KΩ Ω、根据数据表中的公式 7、我们知道频率应为 301kHz。 但从振荡器中、我们发现频率 约为 140kHz、大约是我们设置的频率的一半。 您能否解释或建议我的电路应该修改哪些内容?
输入典型值为 12V、输出 VCC13) 值应为 12V、Imax=1A、但当我运行系统时、Vout (VCC13) 将降至 8V 甚至更低。 我想如果频率问题得到解决,这个问题也会得到解决。
有关我的设计的更多信息:
我们使用振荡器来测量 T404 的引脚 1 和引脚 4、T404 是变压器、 变压器的匝数比约为 1:2。 变压器的电感约为 16uH。
谢谢