This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25171-Q1:TS 引脚

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25171-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526466/bq25171-q1-ts-pin

器件型号:BQ25171-Q1

工具/软件:

您好的团队、

我的客户 Joyson 使用  BQ25171-Q1 进行镍氢电池充电、在充电器 8 小时后、TS 引脚降至 0V、它是否符合规格? 您能否帮助我们详细解释一下这一观察结果? 谢谢你

此致、

张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiaowie

    这是正常操作。  充电完成后、器件将进入低功耗待机模式。  在该模式下、输入电流降至约 190uA (5V)。  在此模式下、38uA TS 电流源处于关闭状态。