This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:向 TPS92692 的 CSN 引脚添加电容

Guru**** 2815225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526744/tps92692-q1-adding-capacitance-to-the-csn-pin-of-tps92692

器件型号:TPS92692-Q1

工具/软件:

您好、专家、 

我想问一个关于 TPS92692 的问题。

在 EMC 测试期间、开关频率超出标准。 我向 CSn 引脚添加了一个 4.7uF 电容器、并顺利通过了测试。
但我不确定添加此电容器是否会导致其他问题、例如它是否会影响 V (CSP-CSN) 的电压、还是输出电流的精度、并会带来稳定性问题。
请帮助我分析并提供一些建议、

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    不过、这完全没问题、我们建议在 CSP 和接地端之间连接电容器、因为当连接到 CSN 和接地端时、调节可能会存在一些潜在问题。

    此外、我还考虑在开关 FET 附近添加一个缓冲滤波器、一个与开关 FET 栅极串联的电阻器、并通过尽量减少环路和适当的元件放置来尽可能优化我的布局。

    如果您可以发布 EMI 图、原理图、输入/输出规格、开关频率和布局、 我将 能够根据您的应用定制我的建议。  

    此致、
    Daniel