请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92692-Q1 工具/软件:
您好、专家、
我想问一个关于 TPS92692 的问题。
在 EMC 测试期间、开关频率超出标准。 我向 CSn 引脚添加了一个 4.7uF 电容器、并顺利通过了测试。
但我不确定添加此电容器是否会导致其他问题、例如它是否会影响 V (CSP-CSN) 的电压、还是输出电流的精度、并会带来稳定性问题。
请帮助我分析并提供一些建议、
谢谢你