This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:静态功耗

Guru**** 2375870 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28881, UCC28730, PMP22557
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490818/ucc28881-quiescent-power-consumption

部件号:UCC28881
主题中讨论的其他器件: UCC28730PMP22557

工具/软件:

尊敬的团队:

客户询问此 18mW/9mW 是否是来自电源端的 IC 总功耗、以及它在此期间是否有驱动信号。 您能帮我们检查一下吗? 谢谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    这是运行时的 IC 功耗。 该图展示了 总负载消耗与 UCC28881 消耗量相比的示例:

    这是该器件的一个低调的功能、因为它具有最低的待机功耗额定值之一!

    希望这能回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

    客户询问另一个问题、为什么在空载条件下 Vout 会上升到 16.5V? 它来自 EVM 用户指南。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francis

    这是因为控制器具有数据表中所示的最小 Ton 和最大 Toff。 除非触发了故障、否则从初级到次级的能量传输不为零。 因此在空载条件下、Vout 会逐渐增加、直到 D5 消耗所有能量。

    此致、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    该器件似乎必须达到 300mW 的功耗? 甚至使用虚拟负载。 是否有办法在空载条件下将功耗控制在 30mW 以下?  

    此电源为电池、因此静态功耗很重要。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为使用 UCC28881 时并不是这样。 您可以尝试使用 UCC28730 以<30mW 的待机功耗供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有必要添加稳压器 D5? 如果不添加、电压是否会无限期上升? 还是最终稳定在相对较大的值? 换句话说、如果我在输出中添加一个虚拟负载、能否移除稳压器? 如果是、负载应该有多大? 50mW 以内是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    是的。 需要 D5 钳制输出电压以防止上升。 我正在检查一下、看看是否有低功耗的方法可以使用 UCC28881 解决此问题。 在此之前、最好的建议是 UCC28730。 PMP22557 是将其用作待机功耗低于 30mW 的高侧降压器件的示例。  

    让我知道您的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

    47mW 是如何产生的? Irun 电流? 之间的差值。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    这一部分可能是 C3 的泄漏。 选择 ESD 二极管。 泄漏电流可高达 364uA。  

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMP22557 的参考设计为 50V 至 150V 直流。 我看到所用的 IC 可以达到 700V、对吧? 那么、我们可以将 PM22557 的参考设计用于 300V 解决方案吗? 在参考设计中、150V 的空载功耗为 45mW。 对于 300V 输入、此空载功耗是否会继续增加? 它能否满足我们的 50mV 要求? 您能否帮助在 200V/250V/300V 输入电压的三个点测试 PMP22557 的空载功耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您能帮助为客户检查上述问题吗? UA 电流对于客户和现场团队都很难进行测试。

    如果功率损耗形成 C3 的漏电流、那么电源电流呢 ?在空载条件下、在 45mW 功率损耗中、它们各自的比例是多少?

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    您能否提交 PDS 请求、看看他们是否可以在 200V、250V 和 300V 下测试 PMP22557 的泄漏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    虽然 UCC28730 可耐受 700V、但 PMP22557 中使用的初级开关 FET 则不是。 该电压额定值仅为 200V、因此对于另一个电压更高的 FET、必须将其关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我已创建 PDS 请求 PDS-6710、请帮助在内部应用它、谢谢。

    那么下面的问题呢?

    如果功率损耗形成 C3 的泄漏电流、那么电源电流是多少、 在空载条件下、功率损耗 45mW 对应的比例是多少?“

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    总漏电流是该设计中使用的实际元件的函数。 若要了解各自的比例、您必须测量电路板上的漏电路径。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我想继续本次在线讨论。

    您知道 MPS MP182 吗、它说可以在睡眠模式下实现 5mW 的功率损耗。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    我找不到 MPS MP182 的数据表。 为了实现低待机功耗、我们的最佳解决方案是 UCC28730。 本 EVM 的待机功耗为~3.5mW。