工具/软件:
我正在将该 IC 用于降压转换器 PS、其中输入为 16V 至 50V、输出为 12V/VIN 500mA。
导通时的输出电压降至 8 伏。 我们能做什么。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我正在将该 IC 用于降压转换器 PS、其中输入为 16V 至 50V、输出为 12V/VIN 500mA。
导通时的输出电压降至 8 伏。 我们能做什么。

请查看输入电压为 26V 时的波形
1.无负载
2..05A 负载
3. 0.055A 负载
4.06A 负载
1.无负载
无负载开关
空载 Vout
无负载补偿器
空载 BST-SW
2..05A 负载
50mA 负载 Vout
50mA 负载 BST-SW
50mA 负载开关
50mA 负载补偿器
3. 0.055A 负载
55mA 负载 Vout
55mA 负载开关
55mA 负载补偿器
55mA 负载 BST-SW
4. 0.06A 负载= Vout 变为 0V
60mA 负载 BST-SW 输出 0V。
60mA 负载比较器 输出 0V。
您好、Engindi
是否还能分享测试设置的布局文件和图像? 我觉得这像是电过应力 (EOS) 的情况。 此外、您能否使用高带宽探头探测 Vin 和 SW?
此外、请共用电感器的器件型号/数据表
谢谢你
此致
Onkar Bhakare