This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260:降压模式轻负载

Guru**** 2400425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523843/tps54260-buck-mode-light-load

器件型号:TPS54260

工具/软件:

我正在将该 IC 用于降压转换器 PS、其中输入为 16V 至 50V、输出为 12V/VIN 500mA。

导通时的输出电压降至 8 伏。 我们能做什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Engindi

    为帮助进行调试、您能否在以下节点共享波形

    1. 软件
    2. 输出电压
    3. BST-SW
    4. 补偿

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看输入电压为 26V 时的波形  

       1.无负载

    2..05A   负载

    3.   0.055A 负载

    4.06A   负载

     1.无负载  

       无负载开关

      空载 Vout

       无负载补偿器

      空载 BST-SW   

    2..05A 负载  

     50mA 负载 Vout

     50mA 负载 BST-SW

     50mA 负载开关

     50mA 负载补偿器

    3.  0.055A 负载

     55mA 负载 Vout

     55mA 负载开关

     55mA 负载补偿器

     55mA 负载 BST-SW

    4.   0.06A 负载= Vout 变为 0V

     60mA 负载 BST-SW 输出 0V。

     60mA 负载比较器 输出 0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    效率约为 50-54%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Onkar ,我的问题解决了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 engindi 的更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、当连接负载 (60mA) 时、我们为 IC 直接 26V 供电、然后 IC 会燃烧。

    我们能做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Engindi

    能否请检查是否在输入端放置一个 100 μ F 的电解电容器以实现阻尼? 看看是否有所帮助。 此外、将电感值降低到大约 100uH、当前非常高、将降低电流控制的有效性。

    如果这对我有帮助、请告诉我

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,在我的项目中,我们不能使用湿电容器和干电容器,直到 100 μ F 相当昂贵,也有空间问题,所以我们不能使用超过 10 μ F  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试了 100uH、发现 60mA 处的效率约为 80%、然后再次尝试 3 次、IC 在直接负载上烧坏、散热焊盘、GND、Vin、SW 引脚短接。 (在 300uH 条件下、在 60mA 条件下效率为 90%)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Engindi

    是否还能分享测试设置的布局文件和图像?  我觉得这像是电过应力 (EOS) 的情况。 此外、您能否使用高带宽探头探测 Vin 和 SW?  

    1. 您可以 在 Vin 处设置触发、同时应用突然的输入。 将 SW 和 Vin 探头在一起  
    2. 在施加突然负载的同时、将触发器设置为 Vout。 将 SW 和 Vout 探测在一起

    此外、请共用电感器的器件型号/数据表

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Onkar、  

    整个项目的 PCB 布局正在进行中、我将在完成后与您分享。

    到目前为止、我使用零 PCB 进行 IC 测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Engindi

    布局是直流/直流转换器的非常关键的功能。 我不建议在此处使用零 PCB。 两种情况下的性能会有很大差异。 在零 PCB 上、很难实现所需的布局来优化转换器中的关键环路。


    此外、我建议严格遵循实际 PCB 的布局建议。 使用数据表中给出的布局示例。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare