This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1009:LT1009CDR

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LT1009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526775/lt1009-lt1009cdr

部件号:LT1009

工具/软件:

您能告诉我 PN  LT1009CDR 的最小 V rms 是多少吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis:

    感谢您的提问!

    我不确定 V_rms 是什么意思。 您能帮助澄清一下吗?

    还请在下面找到数据表中 VZ 和 VF 规格的屏幕截图:

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 隔离的最小值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis:

    我仍然不能很确定您要寻找什么规格。

    您能否提供一些有关此规范的更多信息?

    此致、
    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew,让我改变问题,我想知道 LT1009 是否 符合 UL 1577 标准,要求 Vrms,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis:

    感谢您的澄清。

    据我所知、UL 1577 仅适用于光耦合器。

    此外、如果数据表中没有这一规格、很遗憾、我们没有这种规格。

    此致、

    Andrew Li