This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:满足可变输出电流要求的电流驱动器 IC 选型

Guru**** 2408060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1H100-Q1, TPS2H000-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526345/tps1h100-q1-selection-of-current-driver-ic-for-variable-output-current-requirements

器件型号:TPS1H100-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TPS2H000-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我们目前正在使用 TPS1H100-Q1 IC、支持 500mA 的可调最小输出电流。 我们还讨论了 TPS2H000-Q1 IC、支持从最小 50mA 到最大 900mA 的可调输出电流范围。

我们的设计概念涉及 MCU 在两种模式下控制输出电流:

  • 自检模式: MCU 会启用自检模式引脚、将输出电流设置为高侧电源开关的 5mA、在自检期间监测电压和电流以用于诊断。

  • 正常运行模式: 自检完成后、MCU 会启用相应的控制引脚以将输出电流设置为 40mA、从而禁用 5mA 自检模式引脚。

鉴于所选的 IC 分别支持从 500mA 和 50mA 开始的输出电流限制、我们希望提出您的建议、要求使用符合汽车标准的 IC、它可以可靠地支持低至的输出电流范围 5mA 并超越 40mA、完全符合汽车标准。 工作电压为 6V-36V

请告知您是否有符合这些要求的合适 IC 建议或替代方案。


此致、

Lokesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Lokesh、  

    我将查看这一点,并得到你的 EOB 6/13。

    BR、  

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的答复。

    我还有一个疑问。

    在仿真中、TPS1H100-Q1 和 TPS2H000-Q1 IC 都显示了 5mA 和 40mA 的预期输出电流 。 然而、在实际测试中、TPS1H100-Q1 无法实现 输出电流 5mA。

    我是否可以期望 TPS2H000-Q1 在实际测试中实现预期的输出电流?

    这些仿真是在 TINA 中完成的  

    仿真结果为  

    此致、

    Lokesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Lokesh、  

    遗憾的是、没有能够可靠地 实现 CL 5mA 的 HSS。 TPS2H000 的 SNS 将降至 5mA、精度为 10%。  

    BR、  

    Alan