This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21551:PSpice for TI 仿真 — CAN't 让电路收敛

Guru**** 2376610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21551
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527299/ucc21551-pspice-for-ti-simulation---can-t-get-circuits-to-converge

器件型号:UCC21551

工具/软件:

您好、  

希望使用 IGBT 模拟 2 倍采用 H 桥配置的 UCC21551 来驱动螺线管。 我将使用 PSPICE for TI 中的内置 IGBT 模型、但所有二极管和 IGBT 都存在收敛问题。 请参阅随附的仿真文件和电路。  

是否有任何关于如何使其收敛的建议? 我已经将电流容差降低至 1uA、并将相对容差降低至 0.01。 我是否需要从外部制造商处定义 IGBT 模型、或者是否可以使用内置模型?

e2e.ti.com/.../PSPICE-Simulations.zipe2e.ti.com/.../UCC21551-_2D00_-PSPICE-circuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aquiles:

    PSpice 会同时遇到所有这些硅器件问题。

    能否用自连接的压控开关替换 4 个二极管?

    此外、将 IGBT 仿真为压控开关也会容易得多。 如果要测试栅极驱动强度、应使用单独的仿真、仅需一个栅极驱动器和一个 IGBT。

    此致、

    Sean