This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:根据计算值产生的 TPS65130 电压输出问题

Guru**** 2402385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527116/tps65130-tps65130-voltage-output-issue-from-calculated-values

器件型号:TPS65130

工具/软件:

尊敬的团队:

我正在设计一个 DC/DC 转换器、它直接从 USB VBUS 使用 5V 直流电、旨在输出+/–15V 电压。

我遇到的问题是 V_POS (+15V) 的输出电容器为 0V、V_NEG(–15V) 时为–5V。 基于负载、我每个上只有 350k Ω 的负载、这不是基于电流的负载。

我的原理图如下所示:

我的布局如下:

我还研究了此器件型号上的其他文章、还尝试了按照 TPS65130 上的建议添加 51k Ω 电阻器:反相转换器在负载下不进行调节 — 电源管理论坛-  电源管理 — TI E2E 支持论坛和 TPS65130:TPS65130 负输出问题 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛、但结果仍然相同。

有关所使用组件的一些信息:

  • 肖特基二极管:MBRM120LT1G
  • PMOS: SI2323DS-T1-GE3
  • L2/L3: NRS6028T4R7MMGK

是否可以提供一些指导? 如需更多信息、请告知我。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从测量的电压获得的更多信息:

    • 输入电压:3.83V
    • 输入:0V
    • INN:4.5V
    • FBN:1.36V
    • Vref:1.21V
    • CP:1.23V
    • CN:0.88V
    • FBP:0V
    • 输入:0V
    • INN:4.5V
    • OUTN:11.2V

    USB 上的源极电压为 5V(测得的电压为 5.02V)、但一旦连接 DC/DC 电路、该电压会降至~4.5V(这与 INN 测得的电压很重要)。

    另一个方面是、DC/DC 转换器通电后会立即开始发热。 我不会让它持续供电太长时间、以免造成任何永久性损坏。

    此外、请注意、这在我们的多个组装电路板上可重现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joao

    我们的专家稍后会回复您。 感谢您的耐心。