Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20
主题:TPS7A20 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好的团队、
由于启动期间出现过冲问题、我们目前正在评估 AP2138N-1.5TRG1 LDO 的替代产品。 当前观察到的过冲超出了 Intel Panther Lake 的要求(过冲限制:1.575V)。

您能否推荐与以下规格非常匹配的合适 TI LDO 替代产品?
输出电压:1.5V
输出电流:高达 250mA
超低静态电流
低压降
SOT-23-3 或类似的小型封装
此外、您能否澄清 LDO 数据表中的哪个参数专门指明了过冲特性?
您是否有引脚对引脚 IC?

感谢您的支持。
此致、
Scott