This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A02:[Asus RY]申请替换 TI LDO 并澄清过冲规格

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525283/tps7a02-asus-ry-request-for-recommended-ti-ldo-replacement-and-clarification-on-overshoot-specification

器件型号:TPS7A02
主题:TPS7A20 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

由于启动期间出现过冲问题、我们目前正在评估 AP2138N-1.5TRG1 LDO 的替代产品。 当前观察到的过冲超出了 Intel Panther Lake 的要求(过冲限制:1.575V)。

您能否推荐与以下规格非常匹配的合适 TI LDO 替代产品?

输出电压:1.5V

输出电流:高达 250mA

超低静态电流

低压降

SOT-23-3 或类似的小型封装

此外、您能否澄清 LDO 数据表中的哪个参数专门指明了过冲特性?

您是否有引脚对引脚 IC?

感谢您的支持。

此致、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    这里有两条非 P2P 建议 TPS7A2015PDBVR、它们将满足输出电流规格、但 Iq 会在大约 6.5uA 下更糟。 另一种替代方案是 TPS7A0315PDBVR、它不符合输出电流规格、但 200nA 时的 Iq 会好得多。  

    现在、这种过冲实际上并不是一个特性、因为我们的启动往往不会过冲、下面是 TPS7A20 数据表启动图中的快速示例:

    在某些情况下、 随着输入逐渐上升、LDO 最终会非常短暂地出现压降。 当 LDO 退出压降状态时、有时可能会发生过冲、这似乎可能发生在所提供的示波器屏幕截图中。

    您知道这里的其他条件是什么吗? Cin、Cout、Iout? 是 LDO 输入端的二极管输出吗?

    在此处快速进行规格比较:

      TPS7A2015PDBVR TPS7A0315PDBVR AP2138N-1.5TRG1
    Iout (Max)(A) 0.3 0.2 0.25
    输入电压(最大值)(V) 6. 6. 6.
    输入电压(最小值)(V) 1.6 1.5 2.5
    固定输出选项 (V) 1.5 1.5 1.5
    PSRR @ 100
    kHz (dB)
    60 35 -
    噪声 (uVrms) 7. 130 -
    精度 (%) 1.5 1.5 2.
    压降电压
    (VDO)(典型值)(mV)
    110 205. 1000
    IQ(典型值)
    (mA)
    0.0065 0.0002 0.001
    输出电容器类型       陶瓷电容器 陶瓷电容器 陶瓷电容器
    热阻
    θJA(°C/W)
    179.1. 179.1. 250
    工作温度
    范围 (C)
    –40°C 至 125°C –40°C 至 125°C –40 至 85
    封装尺寸:mm2 8.12mm2:2.8 x 2.9 (SOT-23|5) 8.12mm2:2.8 x 2.9 (SOT-23|5) 8.12mm2:2.8 x 2.9 (SOT-23-3)
    额定值 目录 目录 目录
    功能 使能、输出放电 使能、输出放电  

    此致、

    Andres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andres:

    我们将再次检查 VCCRTC 的 RD 电源设计、并希望阐明以下内容:


    典型的 VCCRTC 电压为 1.5V、容差为±5%、这意味着最高可达 1.575V。

    这是否被视为在正常运行的规格范围内?

    最大电流为 2mA。

    P2P 是第一优先级、如果不是、请建议使用非 P2P 器件。

    请帮助确认以上几点。 谢谢!

    此致、
    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    对于 TPS7A2015PDBVR 和 TPS7A0315PDBVR、1.5%的容差考虑了线路、负载和温度。 因此、在正常运行条件下、该 5%规格应该没有问题。 尽管如此、考虑到 RTC 的最大电流为 2mA、TPS7A0315PDBVR 是不错的选择。

    我们的产品系列中的 1.5V 输出选项没有 P2P、 因此此处推荐的 SOT-23 5 引脚替代产品、我们还有一个采用 1x1 DFN 封装的更小封装选项、适用于低 IQ LDO:TPS7A0315PDQNR。

    此致、

    Andres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andres:

    谢谢。 客户感兴趣  TPS7A0215PDBVR。

    只是再次确认。  TPS7A0215PDBVR 也能否支持此查询?

    BR、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    TPS7A0215PDBVR 也非常适合用于此设计、因为它提供的 IQ 比 TPS7A0315PDBVR 更低、并将展示类似的启动情况。

    此致、

    Andres