工具/软件:
您好、
我们正在考虑 将 LM5143 用于一个应用、在该应用中、除了一个方面(支持的外部 SYNC 频率范围)、它在各个方面都非常符合要求。 内部时钟频率周围±20%的变化足以满足该要求。 该问题是由内部振荡器频率本身的变化引起的。 根据数据表、 在–40°C 至 150°C 的温度范围内、内部振荡器频率可以变化±11.4%。 我们的应用的温度范围是有限的: 5°C 到 75°C。 如果内部 振荡器频率的变化 在该有限温度范围内仅在±7%以内、那么它仍然适用于我们的应用。 我想知道、对于这个有限的温度范围、内部振荡器频率的预期变化是什么。
另外、是否有必要在 RRT 电阻器上使用修整选项将内部振荡器频率中心到外部 SYNC 时钟频率范围 (190kHz 至 250kHz) 的中间值?
提前感谢大家。
此致、
Eldho