This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:支持外部同步

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513844/lm5143-external-sync-support

器件型号:LM5143

工具/软件:

您好、

我们正在考虑 将 LM5143 用于一个应用、在该应用中、除了一个方面(支持的外部 SYNC 频率范围)、它在各个方面都非常符合要求。   内部时钟频率周围±20%的变化足以满足该要求。 该问题是由内部振荡器频率本身的变化引起的。 根据数据表、  在–40°C 至 150°C 的温度范围内、内部振荡器频率可以变化±11.4%。 我们的应用的温度范围是有限的: 5°C 到 75°C。 如果内部 振荡器频率的变化  在该有限温度范围内仅在±7%以内、那么它仍然适用于我们的应用。 我想知道、对于这个有限的温度范围、内部振荡器频率的预期变化是什么。

另外、是否有必要在 RRT 电阻器上使用修整选项将内部振荡器频率中心到外部 SYNC 时钟频率范围 (190kHz 至 250kHz) 的中间值?

提前感谢大家。

此致、

Eldho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Eldo

    让我在内部检查一下 5°C  与 75°C 之间的预期变化量 

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar、

    好的。 谢谢你。

    此致、

    Eldho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Eldho

    我已写信给负责工程师。 我听了他的话,就会回来的。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar、

    好的。 谢谢你。

    此致、

    Eldho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Eldho

    请注意、由于负责的工程师在我的时区不工作、预计会有一些延迟。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar、

    好的。 谢谢您让我知道。

    此致、

    Eldho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Eldho

    我与负责的工程师进行了检查。 我们没有 5 到 75°C 的数据。 25°C 到 150°C 可以工作吗?

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar、

    感谢您的持续支持。

    正如我在原始文章中提到的、我们应用的温度范围有限。 是否有任何数据可用于 25°C 和 150°C 之间的温度值? 如果不是从器件测量值获取的、至少是从仿真中获取的? 我们特别感兴趣的是、了解 室温下± 20°C 随温度变化的影响、内部振荡器频率预期会发生多大变化。 从我担任 TI 设计工程师的那一刻起、对于 室温附近± 20°C 的有限温度变化、我预计变化会更小、除非内部振荡器频率的所有变化都因工艺和/或电源变化而得到考虑。 但我希望、会有某种修整来考虑工艺差异。 电源电压在我们的应用中大致保持恒定。

    谢谢、此致、

    Eldho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Eldho

    我申请的测试数据是 25 至 150°C。 今晚希望由工程师获得。 我将与您分享 Tommorow IST。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Eldho

    很抱歉、延迟的回复。  

    我随温度检查了振荡器频率数据。 此参数在温度范围内没有太大变化。 我们可以将大部分比例归因于工艺差异。 您可以考虑根据数据表中的给定值进行+–11.4%的变化

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar、

    好的。 非常感谢您提供这些信息。

    此致、

    Eldho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Eldho

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。 如果您的查询已解决、请关闭该主题。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar、

    一个后续问题:如果内部振荡器频率的大部分变化都可以归因于工艺变化、我们是否可以使用修整选项(例如 3 位或 4 位)对外部电阻器 RRT 进行微调、以将内部振荡器频率集中到应用所需的同步范围 (190kHz 至 250kHz) 的中间值? 这样、我们能否解决   内部 振荡器频率的±11.4%变化?

    谢谢、此致、

    Eldho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minkle

    如果内部振荡器频率的大部分变化都是由于工艺变化造成的、我们是否可以使用修整选项(比如 3 位或 4 位)来微调外部电阻器 RRT、将内部振荡器频率中心到应用所需同步范围的中间值 (190kHz 至 250kHz)? [/报价]

    是的、Minkle 可以做到这一点。 如果我理解正确、您将测量由标称值 RT 设置的频率、然后对其进行调整以使其达到 上述频率范围的中心。 但是、它在同步期间没有帮助、因为当提供外部时钟时 RT 不起作用、器件会忽略 RT。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar、

    是的、这就是我的意思。 我知道 当提供外部时钟时 RT 不起作用、该器件只是忽略 RT。 但在数据表中、数据表指出同步频率的范围必须在 编程频率的±20%范围内(大概由 RT 设置)。 因此、这与 RT 设置的频率的工艺变化有关。 如果我们可以完全避免使用这种修整选项、并且器件可以与 190kHz 至 250kHz 范围内的外部频率同步、那会非常好。 您能与设计团队澄清一下吗?

    此致、

    Eldho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Eldho

    提到的信息计算输出电压。  我认为应用的频率应在的-+20 范围内 RT 电阻设置的典型频率 。 但是、我向设计人员阐明了这一点

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Eldo

    我向设计师确认了这一点。 同步频率应在的+–20%范围内 Typica RT 设置的 L 频率值。 我认为您不需要 RT 修整设置、因为您的应用中的外部时钟满足同步标准。  

    希望这有所帮助

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Eldo

    '

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare