This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC6B595:TPIC6B595、TPIC6B596

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPIC6B595, TPIC6B596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526747/tpic6b595-tpic6b595-tpic6b596

器件型号:TPIC6B595
主题中讨论的其他器件: TPIC6B596

工具/软件:

你好。  我叫 Bob C.、最初是在 90 年代中期通过您的 TPIC6B595 设计到了我们的产品中。  我知道这个 IC 在 2022 年被德州仪器进行了设计变革、现在我们已经看到了对我们产品的影响。  它们不再工作。  如果使 RCK 信号反相、他们就可以工作、但这种设计更改对我们庞大的客户群来说成本高昂。  TPIC6B596 也会进行相同的修改吗?   

我们希望在不重新设计多个 PCB 的情况下、顺利完成这一变更。  我想从最近生产的产品中测试 TPIC6B596DWR 芯片(更改后)。  我能否获得大约 10 个样本来测试该选项?

此致、
RDC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    是的、您对此问题的理解是正确的。 “ TPIC6B596 是否也会进行相同的修改? '

    如需样品、请联系现场团队寻求帮助。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  我从 TI 订购了一些芯片、希望它们在变更后从量产阶段开始。 我计划进行测试以进行确认。