Other Parts Discussed in Thread: TPIC6B595, TPIC6B596
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPIC6B595 主题中讨论的其他器件: TPIC6B596
工具/软件:
你好。 我叫 Bob C.、最初是在 90 年代中期通过您的 TPIC6B595 设计到了我们的产品中。 我知道这个 IC 在 2022 年被德州仪器进行了设计变革、现在我们已经看到了对我们产品的影响。 它们不再工作。 如果使 RCK 信号反相、他们就可以工作、但这种设计更改对我们庞大的客户群来说成本高昂。 TPIC6B596 也会进行相同的修改吗?
我们希望在不重新设计多个 PCB 的情况下、顺利完成这一变更。 我想从最近生产的产品中测试 TPIC6B596DWR 芯片(更改后)。 我能否获得大约 10 个样本来测试该选项?
此致、
RDC