This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:启动失败

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523812/bq27z561-r2-start-failure

器件型号:BQ27Z561-R2

工具/软件:

尊敬的先生:

 当 BQ27Z561-R2 在阳光或卤素灯照明下导通时、BQ27Z561-R2 无法启动。
 当 BQ27Z561-R2 在室内开启时、BQ27Z561-R2 将启动。
 如果 BQ27Z561-R2 启动、它可以通过 I2C 与 BQ Studio 通信。
 BQ27Z561-R2 在使用时是否需要受到保护、以免受到光的影响?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    应该能够在阳光或卤素灯下工作、但是器件无法启动的问题可能是由于过热、电芯欠压、不正确的连接点等原因

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Alan

     感谢您的答复。

     我们使用 BQ27Z561-R2。
     BQ27Z561-R2 仅模制在顶部表面。
     当前发货的 BQ27Z561-R2 是否具有模制侧面和底部表面?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能解释一下“ 模制侧面和底面“的含义吗?

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Alan

     我有一个错误。
     这是汞灯、而不是卤素灯。

     当我们安装了 BQ27Z561-R2 的 PCB 板接通距离汞灯约 5cm 的距离时、BQ27Z561-R2 无法启动。
     当我们逐渐将其移开时、BQ27Z561-R2 开始时距离汞灯约 25cm。
     当 BQ27Z561-R2 正常工作时、如果我们将其移回距离汞灯约 5cm 的位置、BQ27Z561-R2 仍然可以正常工作。

     如果我们在 BQ27Z561-R2 上贴上黑色标签、并且 我们的 PCB 板在距离汞灯约 5cm 的位置导通、则 BQ27Z561-R2 启动。

     “模制“指树脂模具。
     请参阅 以下两张图片。
     一个是 BQ27Z561-R2 侧图。
     另一个是其他器件的侧面图。
     能够在 BQ27Z561-R2 上进行树脂成型吗?


                 (a) BQ27Z561-R2 侧


                 (b) 其他器件侧

    此致、