工具/软件:
尊敬的先生:
当 BQ27Z561-R2 在阳光或卤素灯照明下导通时、BQ27Z561-R2 无法启动。
当 BQ27Z561-R2 在室内开启时、BQ27Z561-R2 将启动。
如果 BQ27Z561-R2 启动、它可以通过 I2C 与 BQ Studio 通信。
BQ27Z561-R2 在使用时是否需要受到保护、以免受到光的影响?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的先生:
当 BQ27Z561-R2 在阳光或卤素灯照明下导通时、BQ27Z561-R2 无法启动。
当 BQ27Z561-R2 在室内开启时、BQ27Z561-R2 将启动。
如果 BQ27Z561-R2 启动、它可以通过 I2C 与 BQ Studio 通信。
BQ27Z561-R2 在使用时是否需要受到保护、以免受到光的影响?
此致、
亲爱的 Alan
我有一个错误。
这是汞灯、而不是卤素灯。
当我们安装了 BQ27Z561-R2 的 PCB 板接通距离汞灯约 5cm 的距离时、BQ27Z561-R2 无法启动。
当我们逐渐将其移开时、BQ27Z561-R2 开始时距离汞灯约 25cm。
当 BQ27Z561-R2 正常工作时、如果我们将其移回距离汞灯约 5cm 的位置、BQ27Z561-R2 仍然可以正常工作。
如果我们在 BQ27Z561-R2 上贴上黑色标签、并且 我们的 PCB 板在距离汞灯约 5cm 的位置导通、则 BQ27Z561-R2 启动。
“模制“指树脂模具。
请参阅 以下两张图片。
一个是 BQ27Z561-R2 侧图。
另一个是其他器件的侧面图。
能够在 BQ27Z561-R2 上进行树脂成型吗?
(a) BQ27Z561-R2 侧
(b) 其他器件侧
此致、