This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C1:用于单相交流电源系统的有源 EMI 滤波器评估模块

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSF12C1QEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525899/tpsf12c1-active-emi-filter-evaluation-module-for-single-phase-ac-power-systems

部件号:TPSF12C1

工具/软件:

我们正在为电源板(最大 3.7KW)开发 EMC 无源标准滤波器。  

电源板连接到主线路 230V 交流@ 50Hz(最大输入电流 15A rms)、并使用几个工作开关频率为 70KHz 的半桥逆变器。

对于标准无源滤波器、我们不能遵守传导发射的标准 EN55014。

我需要了解是否可以将 AEF 解决方案用于我们的功率级别 (3.7KW)?

我研究了评估板 TPSF12C1QEVM 的数据表、该 EVM 中未提及应用的电源、因此我需要了解是否可以将该解决方案集成到我的工程中。

其次、我们的大问题是滤波器板上的空间以及更大的传统无源共模扼流圈。

可以获得 FAE 的支持、以便讨论我们的问题。

附上一份报告、其中介绍了我们的滤波器解决方案传导发射频谱。

e2e.ti.com/.../report-EMC-condotte-eng.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、

    我收到了您的问题。 我会回来的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、

    我收到了您的问题。 我会回来的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、

    我看了您分享的报告和原理图。  

    是的、可以针对 您提到的功率级别 (3.7KW) 使用 AEF 解决方案。 AEF 器件似乎适合您的应用、有助于减小共模扼流圈的尺寸。  

    以下链接可以帮助您完成必要的步骤和评估流程- 【常见问题解答】TPSF12C1 和 TPSF12C3 电源滤波器 IC 常见问题解答 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

    此外、请首先填写快速入门计算器来估算器件是否合适。 请在 attached.e2e.ti.com/.../TPSF12Cx_2D00_Q1_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_B1-_2800_2_2900_-_2800_1_2900_.xlsm 上找到

    您的组织是否与任何 TI 销售团队合作 — 您可以联系相应的 FAE 以获取问题。  

    谢谢。此致、

    Naresh。