Other Parts Discussed in Thread: TPSF12C1QEVM
工具/软件:
我们正在为电源板(最大 3.7KW)开发 EMC 无源标准滤波器。
电源板连接到主线路 230V 交流@ 50Hz(最大输入电流 15A rms)、并使用几个工作开关频率为 70KHz 的半桥逆变器。
对于标准无源滤波器、我们不能遵守传导发射的标准 EN55014。
我需要了解是否可以将 AEF 解决方案用于我们的功率级别 (3.7KW)?
我研究了评估板 TPSF12C1QEVM 的数据表、该 EVM 中未提及应用的电源、因此我需要了解是否可以将该解决方案集成到我的工程中。
其次、我们的大问题是滤波器板上的空间以及更大的传统无源共模扼流圈。
可以获得 FAE 的支持、以便讨论我们的问题。
附上一份报告、其中介绍了我们的滤波器解决方案传导发射频谱。