This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892-Q1:TPS552892Q 的设计评估

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526773/tps552892-q1-design-evaluation-for-tps552892q

器件型号:TPS552892-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:  

我们计划  在我们的设计中使用 TPS552892QWRYQRQ1 降压/升压转换器。 我已经完成了    针对我们用例的 TI 计算表和 Webench 工具的设计计算。  

设计要求:  

  • 输入电压 (Vin): 8V 至 14.6V  
  • 输出电压 (Vout): 5V @ 4A  
  • 开关频率: 580kHz  
  • 环境温度:0°C 至 40°C  

在 Webench 工作时、我观察到 增大检测电阻值 会影响 IC  的结温 (Tj)。 但是、  在增加 TI 计算表中的检测电阻值时、Tj 没有变化。 您能否澄清为什么会出现这种差异?  

此外、在最坏情况下 (Vin = 8V、Vout = 5V @ 4A)、估计 结温升为 65°C、因此总 Tj 为 105°C  (环境温度+上升)。  

  • 如果 IC 长时间连续工作、该温度是否会引起可靠性问题?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在 Webench 中、当更改检测电阻时、此输出电流低于也发生了变化、这就是 IC 损耗增加的原因。 需要将这里的电流改回 4A。

    对于该器件、125°C 不会影响可靠性。

    如果要获得较低的 Tj、您可以将开关频率调整为较低的值。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    尽管我已经根据您的建议更正了电流消耗、但 Tj 读数仍然存在显著差异、除了检测电阻的变化外、所有其他参数都保持不变。

    我附上了一个屏幕截图供您参考。
    请您就此分享您的想法。  

    4m Ω 检测电阻: https://drive.google.com/file/d/1cqYZzCX7R_uOQjQDV7dAWB-aDKJ_6zwr/view?usp=drive_link
    3.5 Ω 感应电阻: https://drive.google.com/file/d/14sZVW4pYDTDntkwVBHs1u4RWGfk2wEiU/view?usp=drive_link


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我无法访问 google 驱动器,你可以直接在这里上传你的文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    您好、


    附上图片。

    请告知我们、是否有必要将检测电阻放置在稳压器设计中? 您能解释一下这个检测电阻的软管是什么吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在您的图片中、一个是 3.5A、另一个是 4A、因此 IC Tj 不同。

    该电阻器用于在某些应用中限制输出电流、如果您不需要该电阻器、可以将 ISP 和 ISN 直接连接到 VOUT。