This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882-Q1:SW1 对电源短路问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522812/tps552882-q1-sw1-short-to-supply-question

器件型号:TPS552882-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

根据 TPS552882-Q1 FuSa 文档、如果 SW1 对电源短路、IC 内部升压 MOSFET 可能会受损。 我们要检查损坏机制。 您可以举个例子吗? 谢谢你。

此致、

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    该设备的专家将在一周的剩余时间内离开办公室。 请原谅延误、并希望下周开始提供答案。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    直接损坏示例是升压侧 MOSFET 上的过压应力、因为升压侧 FET 的绝对最大电压额定值为 25V、如果电池电压升高至 36V、当器件开始开关时、升压侧 MOSFET 将损坏。

    BRS、

    布莱斯