This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:输出电压上的高频纹波/尖峰

Guru**** 2412110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522953/tps61022-high-frequency-ripple-spikes-on-output-voltage

器件型号:TPS61022

工具/软件:

大家好:

我目前面临的问题 TPS61022 我的设计中采用升压转换器。 虽然输出电压看起来通常保持稳定、但我观察到 尖峰产生的 纹波 使用同一电路、我怀疑这是与开关相关的噪声。

该系统由锂离子电池供电。 (我也尝试使用工作台电源)

我使用以下电感器:SRP1038AA-1R0M

请参阅 下面的原理图和 PCB 布局。

(4 层(信号;电源;GND;信号)

我还捕获了两种条件下的“Vout"波“波形(交流模式):

  •  打开一个 LED 灯条(约为 500mA)

  • LED 条 (约 500mA) 关闭)关闭(无任何负载)。

 —但尖峰仍然存在。

到目前为止、我已经尝试过的技术:


输入侧:

  • 添加了一个 220 µF 电解电容器(因为使用长导线)。
  • 添加了一个 100nF 陶瓷电容器。

输出侧:

  • 添加了一个 100nF 陶瓷 电容器和一个 47 pF 陶瓷电容器。

遗憾的是、这些修改均未对观察到的尖峰产生任何显著影响。

如果有任何建议或见解、我将不胜感激。

提前感谢!
Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您联系我们。 该设备的专家不在办公室。 请期待下周的回复。 谢谢。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    当使用高带宽探头(例如 500MHz 或 1GHz) 进行)进行测量时、您始终会在升压器件上看到这种尖峰、而不仅仅是在这个尖峰上。

    这种尖峰是由升压拓扑产生的。 它可以通过电路板引线的寄生效应或在输出端添加磁珠来在稍微远的节点处轻松地进行阻尼。

    此致

    Lei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、

    非常感谢您的解释。

    出于好奇心、您是否有任何适合在输出端抑制这些尖峰的特定磁珠建议?

    此外、尽管我还没有处于 EMC 测试阶段、但这些类型的尖峰稍后是否会影响 EMC 性能?

    此致、
    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    以下是 Murata 磁珠的两个示例:  

    • BLM18PG300SN1
    • BLM18PG181SN1

    通常、这类尖峰对 Vin 电源的影响很小。 磁珠可以抑制对负载的影响。

    此致

    Lei