This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25990:TPS25990 替换 MP5998

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25990
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524374/tps25990-tps25990-replace-mp5998

器件型号:TPS25990

工具/软件:

您好团队

以下是我的 MP5998 客户 SCH。

您能帮助我指出他们应该修改哪个器件以使用 TPS25990 来替换 MP5998 吗?

e2e.ti.com/.../MP5998_5F00_591P2.pdf

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    请让我检查一下、然后返回。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kunal

    明白了、感谢您的反馈

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本周我将结束本次课程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kunal

    有任何反馈意见吗?

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我假设 MP5998 的 IMON 和 CS 与 TPS25990 中的 IMON 和 ILIM 具有相同的功能。  

    1. OCP 客户想要多少?

    2.22pF 电容器在温度上足够了、而 IMON 和 1nF 在 IREF 引脚上足够了。  

    3. TPS25990 中的引脚 22 是 VDD、需要来自 VIN 的 RC。

    4.引脚 21 是 SWEN 引脚。 要在开路状态下使用 SWEN 引脚、我们需要使用 GUI 将引脚配置更改为 GPIO 等、确保它不是 SWEN、然后我们可以保持断开状态。 否则、SWEN 引脚需要从 VIN 侧上拉。  

    此致

    Kunal Goel